Parmi toutes ses fonctionnalités, ce qui distingue la CNC FANUC, ce sont ses cycles courts de contrôle de position et la haute définition de son système de contrôle. Les qualités qu'un opérateur peut optimiser grâce à son expérience dans le domaine bidimensionnel ne peuvent être obtenues qu'en usinage simultané 5 axes, telle la rectification d'outils avec un système de contrôle puissant. M. Metz explique : « Nous avons conservé cette machine tout ce temps car nous considérons qu'il s'agit d'un facteur important de notre flexibilité. » Cela signifie que les machines à cinq axes peuvent être utilisées selon les besoins.