NOTA DE PRENSA
Septiembre 2015
Echternach, Luxembourg –
FANUC presenta en primicia europea los nuevos láseres de fibra en la EMO de Milán. La serie estará compuesta por seis modelos con potencias de entre 1 y 6 kW. Los tres primeros contarán con 1, 2 y 3 kW. El láser más potente por el momento es el FANUC Fiber Laser FF 3000i Model A. Los niveles de potencia resultan de la oferta paralela de láseres CO2, correspondiendo una oferta alternativa a cada nivel de potencia y siendo posible escoger entre dos tecnologías. Cada uno de los módulos del láser de fibra puede conectarse a los niveles de potencia demandados en el mercado. Los controles de láser 30/31i-LB han sido concebidos especialmente para aplicaciones de tipo "Fly Cut".
El lanzamiento de un nuevo láser CO2 de 3 kW a comienzos de 2015 lo confirmó: FANUC sigue apostando por la tecnología CO2, una tecnología láser que mantiene sus puntos fuertes en múltiples casos de aplicación. El nuevo láser, llamado Fanuc Fiber Laser FF 3000i – Model A (para la versión de 3 kW), es una alternativa muy esperada "Ofrecemos dos tecnologías sustituibles dentro del sistema", afirma Michael Kuhn, responsable del soporte comercial y tecnológico de las actividades láser de FANUC en Europa. El resto de componentes de un sistema de láser "amarillo" son idénticos. Además del potente láser energéticamente eficiente, el paquete láser integrado ofrece el control, en las variantes 30i-LB y 31i-LB, y la tecnología de accionamiento FANUC, en forma de servomotores, motores lineales y accionamientos directos, que se aplica, por ejemplo, en máquinas de mecanizado.
La "L" de la designación del control indica su equipación con las funciones específicas para la aplicación del láser, que suponen una optimización considerable de la eficiencia, la inteligencia y la calidad en el mecanizado con máquinas-herramienta láser. La apariencia exterior y el manejo en sí son idénticos ("seamless concept") a los de otros CNCs de FANUC. Quien decida ampliar su parque de máquinas con láser CO2 con el mecanizado por láser de fibra, apenas percibirá diferencia en el manejo de los diferentes tipos de láser al conocer la interfaz de usuario del CNC. La interfaz ya conocida ofrece sus ventajas: por un lado, permite que el personal encargado del manejo se oriente rápidamente, al estar ya familiarizado con la interfaz HMI. Por otro lado, ya no se necesita formar al personal en "múltiples" ocasiones. La misma transición de una máquina-herramienta de mecanizado con control FANUC al CNC de una máquina láser resulta sencilla, gracias a su idéntica concepción. Así, desde el primer momento, el usuario puede dedicar toda su atención al proceso en sí. El CNC FS 30i-LB admite la regulación de hasta 32 ejes, 24 de ellos de forma simultánea, lo que permite un óptimo funcionamiento de 5 ejes para el láser de fibra en caso de utilizar máquinas de mecanizado por láser 3D. La conexión del láser no se realiza mediante I/O-Link, sino mediante el bus de alta velocidad FANUC Serial Servo Bus, o FSSB.
Al producirse el movimiento del eje y la regulación de la potencia del láser de forma síncrona, el CNC FANUC permite alcanzar altas velocidades de corte manteniendo, a su vez, una alta calidad de corte. Así, en el caso de que el láser deba cortar una esquina, la velocidad y la potencia del láser se regulan simultáneamente, de forma que se alcance una calidad de corte óptima. Si el desplazamiento en torno a la esquina se produce a menor velocidad, la emisión de la potencia del láser se reduce en consonancia.
En el caso de la función “Fly cut”, la potencia del láser puede activarse con total precisión. El corte del láser puede posicionarse con una precisión de µ. Dicha función "Fly Cut" exige una respuesta muy rápida entre la orden y la ejecución, posible gracias a la conexión del bus FSSB de los accionamientos con el láser. En el control del láser, esta respuesta se encuentra en el rango de los µs. Así, es posible alcanzar altas velocidades durante ejecuciones de tipo "Fly Cut", sin renunciar por ello a una elevada precisión de posicionamiento.
El láser de fibra de FANUC opera con una longitud de onda de 1,070 µm, lo cual permite alcanzar velocidades de corte considerablemente superiores a las de los láseres CO2 con grosores de chapa finos. No obstante, pese a este rendimiento en el rango de las chapas finas, el láser CO2 resulta óptimo para grosores de chapa superiores. Con la introducción del láser de fibra, FANUC también se ajusta a la concepción de los fabricantes de máquinas, con su apuesta por un guiado flexible del haz de dichos láseres.
Otro factor relevante a favor del láser de fibra es su eficiente manipulación de la energía aplicada. Si el actual láser CO2 de FANUC ya permite un mayor ahorro energético que el modelo anterior, el láser de fibra ofrece una mejora considerable de la conversión de la energía aplicada en energía de haz láser. "Parte de ello lo debemos a la física", reconoce Michael Kuhn.
A la presentación del nuevo láser de fibra le acompaña una iniciativa con la cual FANUC pretende iniciar la apertura del paquete de prestaciones láser. Si hasta ahora solo se preveía un paquete completo, los fabricantes de máquinas láser ahora también pueden seleccionar módulos individuales e integrarlos en sus máquinas para sus aplicaciones específicas. "Se trata de una oferta a la carta, con la que el fabricante de maquinaria obtiene mayores ventajas", explica Michael Kuhn. Con este planteamiento, todos los componentes y módulos pueden combinarse entre sí mediante interfaces unificadas, resultando posible tanto la combinación de un CNC FANUC con el láser de otro fabricante y viceversa, como la combinación de un láser FANUC con un control de otro fabricante. Michael Kuhn concluye: "Deseamos ofrecer un plus a nuestros clientes en todas las áreas, un plus en comodidad y un plus en tecnología". Con ello, FANUC no se presenta como un simple proveedor de tecnología láser: "Queremos enfocar el diálogo y la negociación inicial en torno a la funcionalidad de nuestros sistemas láser". La elección final queda, así pues, reservada al cliente.
El láser de fibra ofrece otra característica inteligente adicional: La función Pulse Bottom Command, solamente ofrecida por FANUC. Con ella, es posible controlar el láser en su forma pulsada, obteniéndose así bordes de corte más limpios: una característica que supone un motivo más para los fabricantes de máquinas a favor del uso de los controles FANUC para el manejo de sus láseres FANUC.
Asimismo, otra ventaja interesante ofrecida por FANUC es la "Robot Connection Function", que permite conectar un robot de carga al sistema con CNC FANUC de forma facilísima, al producirse la comunicación con el robot directamente desde el control y no siendo necesario configurar una interfaz propia ni adicional.