FANUC nutzt die EMO für eine erste Vorschau auf die neue FS500i-A CNC und ihre fortschrittlichen Funktionen. Dabei handelt es sich um eine völlig neue Steuerungsgeneration. Schon deshalb ist ein Besuch des FANUC Standes (C54, Halle 9) auf der EMO Hannover in diesem Jahr unerlässlich. Vom 18. bis 23. September präsentiert das Unternehmen mit der in der Entwicklung befindlichen FS500i-A-Serie einen Blick in die Zukunft der CNC-Technologie.
Die auf Hochleistung getrimmte FS500i-A bietet eine Reihe wichtiger Neuerungen. So wird beispielsweise ein modernes Display die Bedienung über die neue CNC-Schnittstelle iHMI2 von FANUC vereinfachen, wobei das ansprechende Aussehen und die Bedienung von FANUCs iHMI beibehalten, aber mit der vertrauten Bedienbarkeit bestehender Systeme kombiniert werden. Für jede Aufgabe können alle Interaktionen auf einem Bildschirm abgewickelt werden, so dass man nicht zwischen mehreren Bildschirmen hin- und herspringen muss.
Die FS500i-A bietet außerdem die Möglichkeit, die PMC (programmierbare Maschinensteuerung) in Strukuriertem Text – einer modernen, in einer ISO-Norm definierten Sprache – zu programmieren. Eine weitere Vereinfachung gibt es bei Prozessen, die eine Programmierung und Bearbeitung in fünf Achsen erfordern. Konkret wird die zukünftige FS500i-A mit Hilfe eines speziellen Tools in der Lage sein, alle Arten von Maschinenkinematiken abzudecken.
Die FS500i-A-Serie, die auf der EMO als Stand-alone- und mit LCD gezeigt wird, befindet sich noch in der Entwicklung. Einige der neuen Funktionen stehen bereits in der aktuellen CNC-Generation zur Verfügung: So werden auf der EMO auch die verbesserten Versionen der aktuellen Generation der FS30i/31i/32i-B Plus und FS0i-F Plus gezeigt.
Einige der neuesten Features dieser Serien werden auch in der FS500i-A zu finden sein, wie etwa Funktionen zur Energieeinsparung und die digitale Zwillingstechnologie, die direkte Vorteile für den Endanwender bieten. Die neue CPU, kombiniert mit neu eingeführten Funktionen und Möglichkeiten, verbessert die Basisleistung und sorgt für eine Verkürzung der Zykluszeit.
Das neue FANUC αi-D -Servosystem bietet sowohl eine integrierte Energierückspeisung, als auch eine 10-prozentige Reduzierung der Verlustleistung. Dadurch können die Anwender die gleiche Leistung bei geringerem Stromverbrauch erwarten, was zu niedrigeren Energiekosten und einer besseren CO2-Bilanz führt. Das FANUC αi-D Servosystem wird sowohl mit FANUCs CNC-Systemen der aktuellen Generation als auch mit der zukünftigen FS500i-A-Serie erhältlich sein.
Das Gleiche gilt für CNC Reflection Studio, wo Endanwender die Vorteile einer funktionsreichen digitalen Zwillingsumgebung nutzen können, um alle Maschinenprozesse, auch Hochgeschwindigkeitsprozesse, auf sichere und zuverlässige Weise zu simulieren. Die Analyse von G-Codes und Interpolationsprozessen ist dank der Kombination mit der FANUC CNC GUIDE 2 Software äquivalent zur Verwendung der tatsächlichen Steuerung. Damit wird die virtuelle Überprüfung von Bearbeitungsprogrammen so bequem und zuverlässig wie noch nie.