Rétrofits de CNC : prolongez la durée de vie de votre machine-outil grâce à un nouveau système de commande FANUC.

 

A Une machine-outil est l'un des équipements les plus essentiels et les plus coûteux de la plupart des ateliers ; c'est un investissement important qui doit maintenir sa viabilité pendant de nombreuses années. La modernisation d'un système CNC vieillissant avec une nouvelle commande FANUC permet non seulement de réaliser des économies à long terme, mais aussi d'améliorer la productivité, le temps de fonctionnement, la fiabilité et l'efficacité de votre machine. Il est important de noter qu'un rétrofit de la CNC à l'aide des solutions FANUC peut vous aider à répondre aux exigences changeantes des clients..


Télécharger la brochure

Qu’est-ce qu’un rétrofit de la CNC ?

Un rétrofit de la CNC implique la mise à niveau des composants suivants :

  • Système de commande
  • Module d'affichage
  • Servo et moteurs des broches
  • Amplificateurs
  • Câbles
  • Unités E/S, dont panneau de commande

Un rétrofit de la CNC coûte moins cher qu'une nouvelle machine

Effectuer un rétrofit de votre machine-outil avec les dernières technologies CNC est généralement la solution la plus rentable et économiquement durable pour améliorer ses performances globales. Un projet de rétrofit coûte nettement moins cher qu'une machine neuve, surtout si l'on tient compte des coûts cachés tels que l'outillage, les montages, les installations et les fondations. De plus, les nouvelles machines peuvent nécessiter une formation supplémentaire pour les opérateurs et le personnel de maintenance.

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

FANUC iHMI c’est :

  • Pour toutes les machines-outils : Tours, centres de tournage, fraiseuses, centres d'usinage, machines multitâches, machines transfert, rectifieuses, machines EDM, machines de découpe LASER, jet d'eau et plasma, etc.
  • Personnalisation aisée : Développez vos propres écrans et cycles avec FANUC PICTURE pour réduire les erreurs des opérateurs, simplifier leur travail, améliorer la productivité et faciliter le contrôle des machines et des processus.
  • Simple à automatiser : QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation) offre une automatisation simple à partir du panneau de la CNC. La fonction G-code du QSSR permet au personnel de programmer facilement les robots via la CNC FANUC au format G-code à la norme ISO. Par conséquent, les personnes peu familiarisées avec le langage de programmation robotique n'ont plus besoin de formation supplémentaire. Une nouvelle CNC FANUC offre de nombreuses fonctions réseau, notamment la possibilité de charger et de télécharger des programmes, de régler les paramètres, de visualiser l'état de la machine et de mettre en œuvre des stratégies de maintenance préventive.
  • Un excellent communicateur : Une nouvelle CNC FANUC offre de nombreuses fonctions réseau, notamment la possibilité de charger et de télécharger des programmes, de régler les paramètres, de visualiser l'état de la machine et de mettre en œuvre des stratégies de maintenance préventive.

Des entreprises spécialisées, dédiées et formées par FANUC entreprennent tous les projets de rétrofit, que vous remplaciez une CNC FANUC existante ou une autre marque de CNC.

Parlez à nos experts en rétrofit dès aujourd'hui !


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER