Bénéficier de la navigation

Tecnimol, le fabricant d'outils portugais, profite pleinement des avantages de ROBOCUT


Objectif : moderniser ses installations de production et trouver une alternative économique aux machines à fraiser les matrices qu'ils avaient l'habitude d'utiliser pour produire des peignes de filières, des poinçons, des porte-poinçons et d'autres outils.

Solution : investir en compétences techniques, personnels qualifiés, équipements et nouvelles technologies. Dans le cadre de cet effort, Tecnimol a acheté une machine d'électroérosion à fil ROBOCUT qui « offre une garantie absolue en termes de qualité, de rapidité et de précision ».

Résultat :
la qualité et les temps de cycle ont été nettement améliorés chez Tecnimol. Outre « la vitesse et la facilité d'utilisation », l'entreprise entrevoit des avantages supplémentaires. Cette machine est également extrêmement fiable et il suffit de quelques jours pour se former à ses fonctions de base.

Un usinage encore plus efficace

À propos de Tecnimol

Fondée en novembre 1984, la société Tecnimol est spécialisée dans la fabrication d'outils haute qualité et haute précision ainsi que dans la production en série de pièces pour l'industrie des métaux. En 1999, elle a étoffé sa gamme de produits afin de proposer à ses clients des outillages à postes successifs et des outils de découpe. Ces nouvelles activités ont conduit à l'augmentation de la productivité et à la construction de nouvelles installations, à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation et des techniques utilisées, et au renforcement de l'innovation, de la qualité et de la rapidité de production. Aujourd'hui, après obtention de la Certification qualité en 2002, l'entreprise poursuit ses efforts en matière d'excellence. En 2010, elle s'est également dotée de nouveaux sites et équipements de production afin de satisfaire à la demande d'outils plus volumineux de la part de ses clients.

Ces dernières années, Tecnimol a renforcé et amélioré ses compétences techniques, en investissant en personnels qualifiés, équipements et nouvelles technologies.

Garantir à nos clients une satisfaction totale est notre priorité permanente

À quoi vous sert le ROBOCUT de FANUC ?
Nous fabriquons des peignes de filières, des poinçons, des porte-poinçons, etc. Tout ce à quoi l'électroérosion à fil est adaptée.

Avant de disposer d'un ROBOCUT, comment fabriquiez-vous vos produits ?
Avant l'électroérosion à fil, nous utilisions la technique de fraisage de matrice.

Pourquoi avez-vous fait l'acquisition d'un ROBOCUT ?
Nous souhaitions accéder, de manière rapide et efficace, aux dernières avancées technologiques. FANUC nous a permis de gagner en confiance.

Quels sont les avantages à utiliser cette machine ?
Elle nous offre une garantie absolue en termes de qualité, de rapidité et de précision.

Vos prestations se sont-elles améliorées depuis que vous utilisez ROBOCUT de FANUC ?
Oui.

Combien de temps cela prend-il de former un opérateur sur cette machine ?
Pour apprendre à utiliser les fonctions de base, quelques jours suffisent. Étant donné le nombre d'options et de fonctions différentes, les connaître toutes exige plus de temps et dépend du niveau d'expérience de l'opérateur.

Quels sont les avantages à utiliser cette machine en particulier par rapport aux autres équipements similaires ?
Ses qualités principales sont vitesse et facilité d'utilisation. Mais c'est également une machine d'une grande fiabilité sur laquelle nous pouvons compter.

Que pensez-vous du filetage automatique ?
C'est un système à la fois utile et efficace. Sa rapidité et sa fiabilité sont également des facteurs essentiels.

Que pensez-vous des matériels et technologies de découpe du ROBOCUT de FANUC ?
Ils sont faciles à utiliser. Les nombreuses options proposées offrent aussi une grande polyvalence et permettent d'adapter la machine à nos besoins spécifiques.

Pensez-vous que cette machine soit facile à utiliser et à programmer ?
Oui.

L'achat du ROBOCUT de FANUC s'est-il révélé un bon investissement ?
Oui, tout à fait.

Seriez-vous prêts à acheter à nouveau un ROBOCUT auprès de FANUC ?
Sans aucun doute.


Produits FANUC utilisés