Naviga

Tecnimol, azienda produttrice di utensili portoghese, trae notevoli vantaggi dall'utilizzo di ROBOCUT


Obiettivo: modernizzare le strutture di produzione e trovare un'alternativa efficace al processo di elettroerosione a tuffo utilizzato per produrre stampi per taglio, punzoni, piastre di supporto per punzoni e altri utensili.

Soluzione: investire in competenze tecniche, professionisti qualificati, attrezzature e nuove tecnologie. In questa prospettiva, Tecnimol ha acquistato una macchina per l'elettroerosione a filo ROBOCUT "per garantire la qualità, la velocità e la precisione assoluta delle proprie lavorazioni".

Risultato:
in Tecnimol la qualità e i tempi di ciclo sono migliorati. La società ha riscontrato ulteriori vantaggi "in termini di velocità e di semplicità di utilizzo". La macchina è inoltre estremamente affidabile e le funzioni di base possono essere apprese in pochi giorni.

Lavorazione più efficace

Informazioni su Tecnimol

Fondata nel novembre del 1984, Tecnimol si è specializzata nella produzione di utensili di precisione e di alta qualità e nella produzione di massa di componenti per il settore dei metalli. Nel 1999 l'azienda ha ampliato la propria gamma di prodotti a utensili, stampi e strumenti da taglio progressivi. Questo nuovo campo di produzione ha determinato l'aumento della produttività e portato alla costruzione di nuove strutture, da cui sono derivate condizioni, organizzazione e tecniche di lavoro migliori, aumentando l'ambito per l'innovazione, il miglioramento della qualità e la velocità di produzione. Oggi, dopo aver ottenuto la certificazione di qualità nel 2002, l'azienda continua ad aspirare all'eccellenza. Nel 2010 sono state acquistate nuove strutture e attrezzature di produzione per soddisfare la richiesta dei clienti di utensili di dimensioni maggiori.

In anni recenti, Tecnimol ha continuamente sviluppato e migliorato le proprie competenze tecniche, investendo in professionisti qualificati, attrezzature e nuove tecnologie.

L'impegno verso una completa soddisfazione dei clienti è una priorità costante

Che cosa vi offre ROBOCUT di FANUC?
Produciamo stampi per taglio, punzoni, piastre di supporto per punzoni e altro: tutto quello che può essere realizzato tramite l'elettroerosione a filo nella produzione di utensili.

Prima dell'acquisto di ROBOCUT, come realizzavate i vostri prodotti?
Prima dell'elettroerosione a filo, utilizzavamo l'elettroerosione a tuffo.

Perché avete acquistato una macchina ROBOCUT?
Per mantenersi al passo con la tecnologia più recente in modo rapido ed efficace. FANUC ci ha dato la fiducia necessaria per svolgere il nostro lavoro.

Quali sono in vantaggi di utilizzare questa macchina?
Garantisce la qualità, la velocità e la precisione assoluta del nostro lavoro.

Il vostro lavoro è migliorato da quando utilizzate ROBOCUT di FANUC?
Sì.

Quanto tempo è necessario per formare un lavoratore all'utilizzo della macchina?
Per imparare a utilizzare le funzionalità di base, sono sufficienti pochi giorni. Poiché la macchina dispone tuttavia di più opzioni e funzioni, il relativo apprendimento richiede più tempo e dipende anche dal livello di esperienza del lavoratore.

Quali sono i vantaggi di utilizzare questa particolare macchina rispetto ad altre macchine simili?
Direi la velocità e la semplicità di utilizzo. È una macchina affidabile e sappiamo che soddisfa esattamente le nostre esigenze.

Cosa pensate della filettatura automatica?
È un sistema buono ed efficace. La sua velocità e la sua affidabilità sono straordinarie.

Cosa pensate dell'hardware di FANUC ROBOCUT e della tecnologia di taglio?
È semplice da utilizzare ed efficiente. Dispone inoltre di più opzioni che lo rendono versatile e semplice da adattare alle esigenze specifiche.

Pensate che sia semplice da utilizzare e programmare?
Sì.

L'acquisto di FANUC ROBOCUT è stato un buon investimento?
Sì, senza dubbio.

Acquistereste nuovamente una macchina FANUC ROBOCUT?
Certamente.


Prodotti FANUC utilizzati