ROBODRILL dikey işleme merkezi Çok yönlü frezeleme, delme ve diş açma FANUC > ROBODRILL Menu ÜrünlerRobotlarıCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC ROBODRILL ROBODRILL aksesuarlarıROBODRILL modelleri Gezinmeyi Al Language selection follow us Sitemap Print Menu ÜrünlerRobotlarıCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC Çok işlevli CNC freze makinesi Yeni nesil ROBODRILL dikey işleme merkezi, harika saatlik maliyetlerde rakipsiz kalite ve kesinlik vaat eder. 0,7 saniyelik rakipsiz alet değiştirme süresiyle ve 4 kilo ağırlığındaki takımları taşıyabilen bir taret ile gelişmiş yeni versiyonlar, pazardaki hem en hızlı, hem de en güçlü 5 eksenli CNC makineleridir. İster gelişmiş olsun, ister standart, her ROBODRILL dikey işleme merkezi inanılmaz bir performans ve rakipsiz verimlilik sunan gerçek bir yüksek hızlı çok işlevli modeldir. TÜM ROBODRILL MODELLERİNİ BURADA KEŞFEDİN BROŞÜRÜ İNDİRİN ROBODRILL'in hem standart, hem de gelişmiş versiyonları mevcuttur. Boyutlar S, M ve L'dir. ROBODRILL standart özellikleri şunları içerir: sert tasarım kolay çalışma ve bakım sezgisel iHMI adanmış bakım ekranı erken sorun algılama Merkezden soğutma sıvısına 70 barlık basınç ultra hızlı takım değiştirme 21 takımlık kapasite Gelişmiş ROBODRILL versiyonu son teknoloji yüksek hızlı işleme için tasarlanmıştır ve sınıfının performans ölçütünü belirler. Hassasiyette ve tekrarlanabilirlikte üstünlüğü sağlayan bu modeller, uzun tam otomatik üretim çalışmaları için mükemmeldir ve daha büyük makinelere çok yönlü bir alternatif sunar. Verimli yüksek hızlı CNC işleme için tam donanımlı ROBODRILL dikey işleme merkezi İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan dikey işleme merkezi İster yeni bir kurulum olsun ister ünite sayıları değiştiriliyor olsun, ROBODRILL’in yapısal çok yönlülüğü tasarruf etmenizi sağlar. Esnek 3, 4 ve 5 eş zamanlı eksene sahip her model ihtiyaçlarınıza göre büyümek üzere tasarlanmıştır. Zorlu CNC işleme süreçleri için doğru standart Hızlı döngü süreleri için hızlı değişiklikler ROBODRILL α-DiB5 Plus modellerindeki takım değişimleri son derece hızlıdır; standart versiyonlarımızda 0,9 saniye ile gelişmiş versiyonlarda 0,7 saniye arasında değişir. Kesmeden kesmeye bu, standart versiyonlar için 1,5 saniye ve gelişmiş versiyonlar için 1,3 saniye anlamına gelir. Takım değiştiricisi ROBODRILL’in patentli yüksek hızlı takım değiştiricisi 21 takım taşıyabilir, bir BIG-PLUS BBT30 fener miliyle birlikte gelir ve sınıfında en iyi güvenilirliği sunar. Daha ağır takımlar için daha güçlü taret Gelişmiş model ROBODRILL'ler çok daha güçlü bir taret barındırır ve 4 kg ağırlığa kadar olan kesme takımlarını taşırken aynı zamanda yine sadece 1,1 saniyelik takım değiştirme sürelerini gerçekleştirebilir. Geliştirilmiş talaş boşaltma Çalışma süresini en üst düzeye çıkartmak için, ROBODRILL α-DiB5 Plus serileri ek seçeneklerin yanı sıra birkaç gelişmiş talaş boşaltma özelliğiyle gelir. Ağır işleme Güçlü fener mili ve sert yapısı sayesinde ROBODRILL, çokça talaş üretilen yüksek hızlı çalışmalar da dahil ağır işleme uygulamaları için biçilmiş kaftandır. Çok yönlü 5 eksenli CNC işleme ROBODRILL’i 5 eksenli bir CNC makinesine dönüştürmek için gereken sadece bazı ek donanımlardır – eş zamanlı 5 eksenli kontrol ve endeksleme ve eş zamanlı çalışma gibi CNC'ye ilişkin gereksinimler halihazırda CNC içerisindedir. Hassas 3D işleme için, yapmanız gereken sadece ileriye yönelik veri kümeleri, interpolasyon ve akıllı smoothing işlevleri gibi akıllı seçenekler eklemektir. CNC işleme için kullanışlı seçenekler ROBODRILL-LINKi uzaktan izleme 100 adede kadar ROBODRILL CNC freze makinesi uzak bir bilgisayardan veya elde taşınır cihazdan gerçek zamanlı olarak izleyin. FANUC ROBODRILL DDRiB döner tezgah – ideal eklenti eksen Doğrudan tahrik motoru ve daha hassas işleme için geliştirilen sertliği sayesinde FANUC ROBODRILL DDRiB, ROBODRILL'iniz için mükemmel ek eksendir. FANUC ROBODRILL DDR-TiB – 200 kg ağırlığa kadar parçalar için çözüm Daha ağır iş parçaları için, oldukça sert DDR-T muylu sistemi DDR döner tablasının tüm avantajlarını barındırır ve bir destek fener mili ve L braketleri içerir.
Hızlı döngü süreleri için hızlı değişiklikler ROBODRILL α-DiB5 Plus modellerindeki takım değişimleri son derece hızlıdır; standart versiyonlarımızda 0,9 saniye ile gelişmiş versiyonlarda 0,7 saniye arasında değişir. Kesmeden kesmeye bu, standart versiyonlar için 1,5 saniye ve gelişmiş versiyonlar için 1,3 saniye anlamına gelir.
Takım değiştiricisi ROBODRILL’in patentli yüksek hızlı takım değiştiricisi 21 takım taşıyabilir, bir BIG-PLUS BBT30 fener miliyle birlikte gelir ve sınıfında en iyi güvenilirliği sunar.
Daha ağır takımlar için daha güçlü taret Gelişmiş model ROBODRILL'ler çok daha güçlü bir taret barındırır ve 4 kg ağırlığa kadar olan kesme takımlarını taşırken aynı zamanda yine sadece 1,1 saniyelik takım değiştirme sürelerini gerçekleştirebilir.
Geliştirilmiş talaş boşaltma Çalışma süresini en üst düzeye çıkartmak için, ROBODRILL α-DiB5 Plus serileri ek seçeneklerin yanı sıra birkaç gelişmiş talaş boşaltma özelliğiyle gelir.
Ağır işleme Güçlü fener mili ve sert yapısı sayesinde ROBODRILL, çokça talaş üretilen yüksek hızlı çalışmalar da dahil ağır işleme uygulamaları için biçilmiş kaftandır.
ROBODRILL-LINKi uzaktan izleme 100 adede kadar ROBODRILL CNC freze makinesi uzak bir bilgisayardan veya elde taşınır cihazdan gerçek zamanlı olarak izleyin.
FANUC ROBODRILL DDRiB döner tezgah – ideal eklenti eksen Doğrudan tahrik motoru ve daha hassas işleme için geliştirilen sertliği sayesinde FANUC ROBODRILL DDRiB, ROBODRILL'iniz için mükemmel ek eksendir.
FANUC ROBODRILL DDR-TiB – 200 kg ağırlığa kadar parçalar için çözüm Daha ağır iş parçaları için, oldukça sert DDR-T muylu sistemi DDR döner tablasının tüm avantajlarını barındırır ve bir destek fener mili ve L braketleri içerir.