Bénéficier de la navigation

Leader allemand de l'usinage, le fabricant GROB propose les CNC FANUC 30i-B en standard

Objectif :
Optimiser leur gamme reconnue de centres d'usinage en optant pour les CNC FANUC haut de gamme.

Solution :
Intégrer la puissante CNC FANUC 30i-B dans les centres d'usinage éprouvés de la série G. Avec cette intégration, GROB repousse les limites de ses nouvelles gammes de produits. Grâce aux impressionnantes options des CNC FANUC, les centres d'usinage GROB fonctionnent à plein régime. 

Résultat :
Plus d'efficacité via une nouvelle gamme d'options CNC.


Usinage universel facile

Des centres d'usinage universels destinés au monde entier

La série G de GROB est également disponible avec la CNC haut de gamme 30i-B FANUC.

GROB est connu pour être un des principaux acteurs mondiaux du marché des systèmes pour l’automobile, et ce depuis des années. Au cours de cette période, la société dont le siège social se trouve à Mindelheim en Allemagne, s'est appuyée sur ses centres d'usinage universels pour conquérir le marché international : dans son usine de production chinoise à Dalian, des versions asiatiques des modèles G350 et G550 qui ont déjà fait leurs preuves sont en cours de fabrication. En outre, GROB équipe également ces centres d'usinage universels de commandes FANUC.

La marque GROB est synonyme de compétence et de fiabilité. C'est également vrai pour les centres d'usinage universels 5 axes qui furent dévoilés pour la première fois au public au salon EMO en 2007. Cette série a depuis constamment évolué : un an après le modèle G350, le fabricant de machines a lancé son grand frère, le G550, suivi d'un centre d'usinage sans aucun circuit hydraulique et d'un centre de fraisage/tournage universel 5 axes, le G550T. Depuis le salon EMO 2012, le G750 est venu compléter le haut de gamme des machines universelles de la société. En outre, la société continue à développer son réseau commercial international, ce qui requiert des connexions en dehors du marché des systèmes. L'Asie joue ici un rôle essentiel. Outre les sites de service et de vente de Pékin et Shanghai, GROB a ouvert en juin 2012 une installation de production à Dalian, où sont fabriquées, parmi d'autres produits, les versions asiatiques de ses machines universelles.

"The reliability of the FANUC CNC and drives, touted repeatedly by customers, made it easy to decide in favour of this partner."
(Alexander Attenberger)

En parallèle de sa décision de produire des machines GA à Dalian, la société a décidé de proposer des machines universelles, dotées des dernières commandes numériques FANUC. Afin d'éviter toute incompréhension, Alexander Attenberger, directeur du service des machines universelles à l'échelle internationale souligne que la coopération ne se limite pas aux machines asiatiques : « Nous travaillons avec FANUC depuis l'an 2000. Auparavant, notre collaboration était centrée sur la gestion système. Nous avons désormais étendu notre partenariat aux centres d'usinage universels. Cela signifie que toutes les machines de la série G sont également disponibles avec un contrôleur CNC FANUC. Nous savons naturellement que FANUC est très présent sur le marché asiatique et c'est pourquoi nous pensons bénéficier d’un bon accueil là-bas. Mais ici aussi, en Europe, nous avons eu des demandes répétées dans le passé pour des centres d'usinage équipés de CNC FANUC, notamment de la part de sous-traitants.

GROB a répondu à cette demande au salon EMO 2013 en présentant le modèle G350 doté d'une CNC de la série 30i-B FANUC. Si l'entreprise a choisi les commandes numériques haut de gamme FANUC, c’est pour une bonne raison : GROB a obtenu d’excellents résultats avec ces produits sur son dernier projet automobile. C'est la raison pour laquelle la direction a décidé de déployer le nec plus ultra des commandes numériques dans ses centres d'usinage universels. Alexander Attenberger affirme : « Nous repoussons au maximum les limites des caractéristiques mécaniques, il est donc logique que nous choisissions également un fournisseur avec les meilleures références de commandes numériques. C'est en fin de compte l'interface qui garantit que la performance de la machine sera parfaitement rendue en production. La CNC 30i-B FANUC offre toutes les options dont nous avons besoin dans une ligne de commande numérique unique, y compris la possibilité de programmer entièrement les 6 axes, une fonction qu'il nous tenait à cœur de proposer à nos clients. Si l’on tient compte du fait que nos clients ne cessent de vanter la fiabilité de la CNC et des entraînements FANUC, il a été assez simple pour nous d’opter pour ce partenaire. »