EMO 2015 - Nuova Interfaccia CNC: lavorare in modo più efficace ed intuitivo

In occasione dell’EMO a Milano, il primo modello dimostrativo

PRESS RELEASE – COMUNICATO STAMPA

Settembre 2015

 

Echternach/Lussemburgo – Lo scopo era quello di migliorare ulteriormente l’efficienza e l’utilizzo dei CNC FANUC e con questo obiettivo abbiamo sviluppato una nuova interfaccia uomo-macchina ( HMI ). I primi modelli dimostrativi verranno esposti in occasione dell’EMO 2015 a Milano (padiglione 3, stand E02/G01), mentre il lancio sul mercato è previsto per l’inizio del 2016. 

Ma non si tratta di un semplice lifting. La nuova HMI vanta un hardware completamente riprogettato, di tipo ultra piatto ,I tasti  sono disposti in modo funzionale, anche dal punto di vista ergonomico. Inoltre, la Ricerca & Sviluppo di FANUC ha prestato particolare attenzione alle dimensioni del Pannello Operatore e relativo Display Unit  affinché  fossero compatibili con le unità già installate , tanto da poter essere integrate senza problemi sulle macchine esistenti. Nonostante il nuovo design, il noto marchio è ben riconoscibile nella nuova interfaccia. L'aspetto ordinato consente un uso dell’interfaccia ancora più efficiente. 

La nuova HMI, con il nuovo ed innovativo concetto operativo , presentata in anteprima in occasione della FANUC Open House in Giappone, ha incontrato reazioni e pareri molto positivi da parte di clienti ed utenti. E’ risaputo che la produttività di una unità CNC dipende principalmente dalle sue prestazione di lavorazione, ma la sua operatività deve essere il più ergonomico e intuitivo possibile al fine di ottenere il migliore e più efficace uso dell’unità stessa. Più semplice l’attivazione di opzioni quali “High-Speed Smooth TCP” oppure “Machine Condition Setting Function” più frequentemente verranno usate dall’operatore per ottenere una lavorazione di elevata qualità con tempi ciclo ottimali. 

È stato migliorato l’inserimento manuale dei dati (MDI), i tasti rispondono più velocemente, con tocco leggero. Il front end di tutti i CNC e Display Units sono ora certificati  IP67F/65F, per una migliore protezione ai liquidi di raffreddamento e lubrificanti.  

Anche la nuova HMI è stata sviluppata in conformità dello stesso Seamless Concept come  le interfacce di tutti gli altri controlli Fanuc. I nuovi controlli Fanuc rendono vita facile in particolare ai costruttori di macchine utensili che lavorano su base modulare,  iniziando con il montaggio e il layout del quadro elettrico: tutte le unità CNC Fanuc hanno dimensioni identiche occupando lo stesso spazio all’interno del quadro elettrico. La famiglia è così simile che tutti i prodotti utilizzano gli stessi connettori. In termini di progettazione concettuale, FANUC ha apportato modifiche consistenti ai suoi CNC : dalla Serie  0i-F fino ai controlli di fascia alta della serie 30i-B. Se fino ad ora le funzioni grafiche quali, schermate operative oppure le simulazioni dei programmi venivano gestite dal  processore CNC ora, con i nuovi monitor LCD, tali funzioni sono state trasferite sul processore del monitor liberando nuove risorse per la CNC-CPU. 

Olaf C. Gehrels, presidente e CEO di FANUC Europe, è del parere che l’impresa è, come sempre, molto ben preparata per l’importante fiera di Milano e afferma: „Diamo la stessa importanza a tre caratteristiche fondamentali dei nostri prodotti: tecnologia, praticità d’uso e affidabilità. Aspettiamo l’EMO con impazienza, perché esporremo molte novità, di grande utilità per i nostri clienti.“