FORMAZIONE SULLA ROBOTICA PER SCUOLE E UNIVERSITÀ

Tutte le competenze fondamentali dei robot in un pacchetto dedicato

FANUC è appassionata di automazione. Le soluzioni automatizzate contribuiscono all'efficienza di fabbricazione, favoriscono la produttività, migliorano la qualità e riducono al minimo i costi.

Oltre che dell'entusiasmante futuro del settore, siamo appassionati di formazione. Per questo motivo abbiamo riunito diversi pacchetti formativi FANUC a seconda delle vostre esigenze.

La cella formativa di FANUC, che contiene un robot industriale FANUC ER-4iA standard, continua a essere un prodotto molto popolare. Aggiungendo una nuova opzione a questa offerta, la cella formativa FANUC CRX con robot collaborativo consente a scuole, ITS, università, centri di formazione e strutture di formazione OEM di offrire agli studenti una vasta gamma di concetti di automazione.

Progettati pensando agli studenti, questi pacchetti di formazione robotica completi permettono ai giovani di acquisire esperienza nella programmazione e nel funzionamento dei robot industriali o collaborativi più all'avanguardia. I contenuti del pacchetto sono adatti alle moderne applicazioni di fabbrica e contengono il necessario per insegnare agli studenti la programmazione e l'uso dei robot.

Pacchetto formativo standard

I professionisti dell'ingegneria roboyica del futuro possono sfruttare la cella formativa di FANUC, una soluzione pronta all'uso. Questa cella formativa contiene un robot industriale FANUC ER-4iA.

Maggiori informazioni

Pacchetto formativo e collaborativo

Alla luce della sempre maggiore richiesta di cobot, il pacchetto formativo CRX offre un nuovo approccio alla formazione dei robot. Il prodotto comprende un robot collaborativo FANUC CRX-10iA e tutte le funzioni necessarie per ottenere le competenze fondamentali di programmazione.

Maggiori informazioni

Partner di Worldskills

Dal 1956, FANUC ha aperto la strada allo sviluppo di macchine a controllo numerico nel settore dell'automazione. L'attuale base installata di robot FANUC è di 750.000 unità in tutto il mondo. FANUC ha siglato una partnership con WorldSkills a livello globale nel 2018. Attraverso questa partnership, FANUC intende preparare i giovani di tutto il mondo per il lavoro nel campo della robotica. In tutto il mondo, la base installata di robot è aumentata drasticamente negli ultimi 10 anni. FANUC intende promuovere la formazione delle giovani generazioni per prepararle alle nuove professioni nel campo della robotica. Il sostegno di questa formazione è parte del nostro contributo allo sviluppo della produzione mondiale.

Perché scegliere FANUC?

FANUC produce la più ampia gamma di robot industriali e soluzioni dedicate alle applicazioni di movimentazione al mondo. Con 750.000 unità installate in tutto il mondo, i robot FANUC vengono usati nelle fabbriche e negli impianti di produzione di tutti i Paesi.

Scoprite come programmare e usare i robot industriali in modo semplice con il pacchetto formativo FANUC. Contattate un ufficio per maggiori informazioni.