Obtener navegación

Tarea:
Axzion es un fabricante de receptáculos de carga. Distribuye y produce cerchas, ganchos de elevación tipo bobina, pinzas y tenazas. En el segmento de los travesaños, Axzion también ofrece la viga tipo cruceta en H, la viga cruzada de suspensión, viga cruzada y diferentes travesaños de viga.

Solución:
Sistema para componentes de soldadura de hasta 10 m de longitud y para pesos de hasta 5.000 kg. Era importante que el robot pudiera trabajar con un soplete de hilo único y uno en tándem. El paquete también debía tener la posibilidad de programación sin conexión.

Resultado:
El robot ARC Mate realiza los cordones de soldadura de los elementos de sujeción de forma eficiente, de forma que hay un efecto ahorro claro en comparación con la soldadura manual. Los tiempos de entrega se han mejorado con la implementación del robot. Con el soplete en tándem, el robot puede producir hasta 11 kg por hora a velocidades de alimentación de hilo de entre 11 y 13 m/s. Los soldadores muy buenos pueden conseguir 15 kg por capa.

Descargar PDF

Automatizar el proceso de soldadura con FANUC

Soldado de forma segura

Robot ARC Mate utilizado en la producción de equipos de elevación

Cuando se utiliza el equipo de elevación de Axzion, no hay margen de error. Porque cuando las bases para los parques eólicos offshore, que pesan cientos de toneladas, deben descenderse de forma segura al lecho marino, no hay una segunda oportunidad. Los cordones soldados de estos elementos de sujeción son realizados por un robot ARC Mate de FANUC.

Realiza esta tarea tan bien, en comparación con la soldadura manual, que supone un ahorro de costes muy importante. Como Ray Baumann, ingeniero de soldadura en Axzion en Neustrelitz, comenta: “Como mínimo, recuperamos nuestro cargo por el leasing del sistema.” Esto es el resultado de los altos estándares técnicos en el campo de la soldadura y la decisión de confiar en un sistema de soldadura de alto rendimiento con los robots de FANUC.

La producción en Neustrelitz se centra principalmente en los equipos de elevación y plataformas de transporte de grandes dimensiones. Dichas plataformas son necesarias, por ejemplo, para transportar de forma segura las palas del rotor de las turbinas eólicas onshore y offshore. Las pinzas son una de las piezas más espectaculares de los equipos elevadores, y se utilizan para elevar los tubos usados para la base de las turbinas eólicas offshore desde los buques de transporte para luego posicionarlos en la "zona de construcción". Dichos tubos pueden tener un diámetro de seis metros y una longitud de 30, 40 o incluso 60 metros. Dichos equipos elevadores pueden a menudo ser únicos, por lo que Axzion se ha labrado una buena reputación en el sector por su calidad. Dichas estructuras especiales y elementos únicos son responsables de aproximadamente el 40 por ciento de la producción. El desarrollo, diseño y producción completos en Axzion se realizan in situ, y un motivo de esto es la certificación requerida de acuerdo con EN 1090-2 EXC 3 y DIN EN ISO 3834-2. Aproximadamente el 60 por ciento de la producción está basada en vigas clásicas y reproducción de pedidos. Ray Baumann: “Estos son los productos estándar para nosotros”.

La disponibilidad de dichas vigas en un tiempo corto, solo dos semanas y media según Baumann, también es gracias al uso de robots en la producción.

Un detalle interesante de la historia de la empresa: el fundador y socio Ehnimb marcó un hito en la historia de la automoción, con la invención del cinturón de seguridad, que fue fabricado para Volvo por primera vez.

Tras una experiencia previa con un robot de soldadura de Cloos, Axzion ha estado trabajando con un nuevo sistema desde el 2016, que fue implementado por el integrador de sistemas con sede en Berlín H. Euen GmbH. Axzion solo tenía algunos requisitos: Debería ser un sistema portal para componentes de soldadura de hasta 10 m de longitud y con un peso de la pieza de hasta 5.000 kg. Debería también usarse una fuente de corriente de soldadura de EWM para la soldadura automatizada, ya que las mejores experiencias con la soldadura manual se habían conseguido con el proceso "forceArc" de EWM. También había otro aspecto que hablaba en favor de una combinación EWM/FANUC: Ya que todas las aprobaciones (WPQ) para los procesos de soldadura se establecen usando fuentes de corriente EWM y los procesos correspondientes han sido certificados, era deseable seguir con esto y usar esta experiencia.

También era importante para la tarea en Axzion que el robot pudiera trabajar con sopletes de hilo único y en tándem. Axzion no especificó la marca del robot. 

Ray Baumann: "El paquete también debía tener la opción de programación sin conexión incluida. Y eso también lo teníamos con Euen".

¿Por qué FANUC?

Fue el integrador de sistemas quien eligió el ARC Mate 120iC/12L de FANUC. Un sucesor de este robot, el ARC Mate 100iD, ya estaba en el mercado en el momento de la selección, pero solo estaba disponible en la versión básica y no la de brazo largo. La opción de software "ARC Tool" usada es la última versión.

El robot cuelga de un travesaño de 10 metros.

El posicionador sobre el cual las piezas de trabajo sujetas pueden girar, es también de gran tamaño. Los ejes transversales y de rotación se integran como ejes servo directamente en el controlador del robot y pueden controlarse mediante el R-30iB. Ray Baumann clasifica el control del eje de la pieza de trabajo como "muy difícil". Incluso con el centro de gravedad fuera del eje de rotación, el eje gira de forma totalmente uniforme y así, el robot de soldadura puede realizar su trabajo a la perfección. Baumann: “Aquí es donde Euen hizo un buen trabajo.”
El ARC Mate montado en rack trabaja desde en altura, consiguiéndose así un diseño que ahorra espacio.

Con el sistema pueden soldarse piezas con un peso de hasta 5.000 kg.

Baumann: “No realizamos ninguna soldadura fuera de posición”. Casi todos los cordones soldados se sueldan en las posiciones PA y PB. Con este fin, se utiliza en el robot un soplete de hilo único o un soplete en tándem, que están ubicados en un dispositivo de cambio en el portal. Existen dos estaciones de limpieza de sopletes. Una vez cada hora, aproximadamente, se realiza un procedimiento de limpieza del soplete en tándem.

Se utiliza una grúa interior para colocar la pieza previamente fijada en la mesa giratoria. Diferentes elementos de montaje, sujeciones y abrazaderas sujetan la pieza de tal modo que pueda soldarse sin distorsiones. Para estar realmente seguros, el operario Rony Hahn a veces realiza un punto de soldadura adicional. Finalmente, el libre acceso del robot a la pieza no debe verse dificultado por los elementos de sujeción. Y el operario debe asegurarse de que la sujeción es adecuada para el robot, de forma que pueda llegar al cordón de soldadura con el mejor ángulo de incidencia posible del soplete.

Las placas de acero más gruesas (en el caso de Axzion, placas con un grosor superior a los 30 mm) se precalientan a entre 100 y 130º C.

Ray Baumann: “Cada vez más avanzamos en la dirección de los aceros laminados termomecánicamente”. La ventaja de dichas láminas es que el grosor de la placa de hasta 60 mm no tiene que ser precalentada. “Esto es muy importante para la soldadura automatizada”.

Dato clave

La velocidad de fusión con un soplete de hilo único es de aproximadamente 5 kg de hilo por hora. Con un soplete en tándem, el robot puede hacer hasta 11 kg por hora con velocidades de alimentación de hilo de entre 11 y 13 m/seg. Los soldadores muy experimentados consiguen 15 kg por turno. Ésta es también una ventaja del robot.

Los miembros cruzados sencillos ahora se sueldan de forma totalmente automática y sin supervisión adicional.

Aparte de esto, si algo no estuviera bien, el altamente cualificado Ronny Hahn ya se hubiera dado cuenta por el ruido del soplete. ¿Pero qué significa "sencillo" para Axzion? Ray Baumann considera, “Muchos metros de soldadura recta y un nivel potencial de automatización del 85 por ciento”, como lo óptimo. Tiene solo una "característica de cualificación" adicional para el trabajo de soldadura automatizado: “El nivel de programación no debería superar más del 20 por ciento del tiempo del proceso.” Solo si se soldaran varias piezas idénticas, merecería la pena un esfuerzo de programación mayor.
Mientras el robot trabaja en una parte del sistema, la otra parte puede montarse con componentes que no son demasiado grandes o puede prepararse la siguiente pieza para la soldadura. 
A veces, el robot ARC Mate de FANUC aún necesita alguna ayuda y supervisión por parte de Ronny Hahn. Al observar el proceso a través de las gafas protectoras para soldadura, puede mejorar el ángulo del soplete aquí y allí, o ayudar al sensor de seguimiento del cordón mediante la herramienta manual de programación iPendant. 
La pregunta sigue siendo si un sistema con este tamaño de travesaño no podría haber sido equipado con dos robots, como un sistema de brazo dual, desde el inicio. Para componentes grandes, todo el tiempo de procesamiento podría haberse acortado significativamente mediante la soldadura en paralelo con dos robots. 
Ray Baumann confirmó que esta opción se había considerado: “Puede añadirse mucho a nuestro sistema. Pero ahora queremos aumentar nuestra experiencia y conseguir fiabilidad en el proceso. Luego daremos el siguiente paso”. Por último, pero no menos importante, el presupuesto debía respetarse. El resto de la producción y la fabricación también debían poder seguir el ritmo de la capacidad adicional. Pero no se ha excluido la expansión, según Baumann. A diferencia de la manipulación directa por parte del robot, también necesitas personal cualificado que comprenda lo suficiente sobre programación y soldadura.
Ray Baumann, ingeniero de soldadura en Axzion en Neustrelitz 

Acerca de Axzion

Los cordones de soldadura seguros y fiables son necesarios en todas partes, también en Axzion en Neustrelitz, Suiza, fabricante de equipos de elevación. Sus pinzas y vigas de elevación manejan cargas de más de 1.000 toneladas.