Začnite z iskanjem
Naloga: 
Družba ITW je potrebovala zanesljive stroje z visoko natančnostjo in nizko potrebo po vzdrževanju, da bi lahko tako kupcem zagotovila neprekinjene dobave njihovih delov. 

Rešitev: 
Trenutno družba ITW v proizvodnji uporablja 35 FANUC strojev za injekcijsko brizganje plastike, ki obsegajo vse od 15 ton pa do 300 ton sile stiskanja. V prihodnje bodo procesu sledili tudi roboti.

Rezultat: 
Zdaj lahko družba ITW jamči za zanesljivo, natančno in točno proizvodnjo delov, s čimer zadovoljuje zahteve kupcev danes in v prihodnosti.

Izdelki FANUC, uporabljeni pri tej aplikaciji Bruderer

Skupina ITW je velik dobavitelj večine evropskih in svetovnih proizvajalcev avtomobilov, in švedsko podjetje se ne razlikuje dosti, saj večino njihovih izdelkov prodajo različnih ikonskim švedskim blagovnim znamkam.

Podjetje ITW Sweden je nastalo v prvih letih tega tisočletja. Specializirali so se za proizvodnjo tehnično ulitih plastičnih delov za proizvajalce avtomobilov. Danes nadaljujejo močno švedsko tradicijo, ko proizvajajo več kot 300 milijonov delov letno za naročnike iz pretežno avtomobilske industrije.

Zgodovina družbe ITW Sweden pa sega dlje kot do tistih prvih dni ITW, in zanjo sta zaslužna dva brata. Družina Conradsson je konec preteklega stoletja proizvajala plastične kalupe v majhnem švedskem mestu Bredaryd, in hitro so postali strokovnjaki na tem področju. Ob izdelavi zelo tehnično snovanih kalupov so spoznali, da bi lahko svojo ponudbo oplemenitili, če bi kalupe preizkušali v lastnih prostorih. Nabavili so hidravlični stroj za brizganje plastike, na katerem so preizkušali svoje kalupe, a zelo kmalu se je pokazalo, da potrebujejo boljši nadzor nad postopkom, da bi lahko v celoti razumeli značilnosti kalupov, ki so jih proizvajali.

Brata sta nato nabavila stroj FANUC ROBOSHOT z zmogljivim nadzorom, celotno električno zasnovo, ponovljivostjo in natančnostjo, v mnogo letih obratovanja pa se je dokazal tudi pri neprimerljivi zanesljivosti. 

ITW Sweden je leta 2003 prevzela njihovo podjetje in zdaj imajo v proizvodnem obratu 35 strojev FANUC, ravno tako pa letos poteka postopek nabave več novih strojev, s katerimi bodo zmogljivosti še dodatno povečali. Stroji imajo sile stiskanja od 15 do 300 ton, večina je med 50 in 150 tonami. 
Håkan Lönnqvist, vodja proizvodnje pri ITW Sweden, pove: »Nekateri stroji ROBOSHOT, ki jih imamo v Bredarydu, so stari že skoraj 20 let. Do okvar pride izjemno redko, potrebe po vzdrževanju pa so minimalne.« Kot pri vseh naborih strojev in robotov FANUC visoka zanesljivost in učinkovita zasnova prinašata zelo nizke stroške lastništva.

Družba ITW Sweden trenutno na 35 strojih, ki jih uporabljajo v proizvodnji, obdeluje približno 250 različnih kalupov, to pa pomeni, da morajo določen čas hraniti zalogo različnih delov, da tako omogočajo neprekinjeno dobavo svojim strankam, medtem, ko se na istem stroju izdelujejo drugi deli.  Zmožnost hitre menjave in nameščanja kalupov je ključna pri učinkoviti serijski proizvodnji, kot jo imajo v ITW Sweden. 

Håkan nadaljuje: »Družba FANUC nam nudi zmožnost menjave kalupa, nalaganje datoteke z namestitvijo in takojšnjo potrditev, da so deli OK, kar je ključno za ohranjanja pravočasnosti naših proizvodnih urnikov«

Deli, ki jih proizvajajo pri ITW, se od stroja do stroja zelo razlikujejo, a povprečna teža brizga po vseh njihovih strojih je le nekaj gramov, in ravno tukaj se kaže prednost strojev FANUC ROBOSHOT pred konkurenco. Funkcija natančnega merjenja FANUC izboljša stabilnost procesa, ki se meri neposredno z uporabo teže dela. Funkcija natančnega merjenja dela tako, da pred vbrizganjem zapre ventil vijaka, to pa je možno le z zelo hitrim krmiljenjem in nadzorom procesa vbrizganja FANUC. 

FANUC CNC sistem servo pogona v jedru robota ROBOSHOT omogočata visoke pospeške, visoko ponovljivost hitrosti vbrizganja in popolnoma natančno gibanje stroja za injekcijsko brizganje. Stroji so popolni za proizvodnjo velikih serij majhnih tehničnih delov, ko je potrebna 100 % kakovost. 

Håkan komentira: »Zanesljivost, natančnost in enostavnost uporabe strojev FANUC ROBOSHOT nam omogoča doseganje urnikov proizvodnje in natančen nadzor. Prednosti servo električnih strojev niso očitne na prvi pogled, a mislimo, da bi zelo težko našli drug stroj, primerljiv s stroji FANUC«

Čeprav imajo v ITW Sweden že mostno samodejno nalaganje strojev za injekcijsko brizganje, želijo kmalu zamenjati nekaj stare opreme. Iščejo načine, kako dodati novo vrednost svoji proizvodnji z oplemenitenjem nekaterih procesov s 6-osno avtomatizacijo. Uporaba robotov FANUC za pregledovanje, sestavljanje in pakiranje je običajno za mnogo evropskih obratov ITW, ne le za tega na Švedskem. 

Håkan na koncu pove: »Vidimo, da sta kompleta strojev in robotike FANUC razvita za hkratno delo, in razburljivo bo videti, kako bomo s 6-osno avtomatizacijo postali bolj konkurenčni in še bolje izpolnjevali potrebe naših kupcev.« 

Več informacij o naboru strojev za injekcijsko brizganje plastike FANUC ROBOSHOT lahko najdete tukaj.