Navigation zeigen

Aufgabe:
Auch die Aschenbrenner GmbH blieb wie die meisten anderen Industriewäschereien nicht vom generellen Personalmangel verschont, besonders bei eintöniger und anstrengender Handarbeit wie etwas dem Beladen von Faltmaschinen. Darum wurde von der Firma eine hochspezialisierte Automatisierung in Auftrag gegeben.

Lösung:
Prozessautomatisierung für stark verformbare Werkstücke wie Textilien ist das Spezialgebiet der Sewts GmbH. Das dort neu entwickelte VELUM-System für den Wäscheeinzug in Faltmaschinen wurde an die Wäscherei Aschenbrenner geliefert. Zwei hochpräzise M-10iD/12-Industrieroboter mit branchenführender Achsgeschwindigkeiten von FANUC sind Hauptkomponenten von VELUM.

Ergebnis:
Handtücher werden bei der Wäscherei Aschenbrenner nach Waschen und Trocken durch die VELUM-Systeme zum Falten vorbereitet. Vorbereitet werden bis zu 700 pro Stunde von den beiden automatisierten VELUM-Zellen, die mit FANUC Robotern und KI-Vision arbeiten. Durch die Effizienzsteigerung konnte der Personalmangel behoben und die -kosten deutlich gesenkt werden, wodurch ein schneller ROI (Return-on-Investment) zu erwarten ist.

Über Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Gegründet 1956, arbeiten bei der Wäscherei Aschenbrenner in Aschheim, östlich von München 60 Angestellte. Tücher aus Kliniken, Bewirtung, Gastgewerbe, Handel und Industrie werden dort industriell gereinigt, und das äußerst erfolgreich. 2019 wurde eine Industriehalle, technisch auf dem neusten Stand und mit modernen Büros bezogen – der neue Sitz der Wäscherei Aschenbrenner.

Bernhard Aschenbrenner, Geschäftsleiter, Wäscherei Aschenbrenner: »Was hier heute an Wäsche reinkommt, muss normalerweise morgen sauber sein. Darum sind wir für jede Hilfe dankbar, vor allem wenn sie kompetent und dauerhaft ist.«

Etwas Kompetenteres und Dauerhafteres als eine vollautomatisierte Lösung gibt es wohl kaum. Hier kommt die Sewts GmbH mit der VELUM-Automatisierung ins Spiel.

Große Mengen dreckigen Tuchs werden in Industriewäschereien hochautomatisiert gewaschen und getrocknet. Einige Arbeit muss den Robotern aber noch von Hand abgenommen werden. Wäsche muss z. B. in den Einzug von Faltmaschinen gelegt und dort glatt gezogen werden. Handtücher und Frottierstoffe werden der Faltmaschine jetzt von Sewts VELUM zugeführt. So schließt sich der Automationskreis. Die Funktion des Systems beruht auf zwei Industrierobotern von FANUC.

Till Rickert, Mitbegründer und CPO von Sewts: »Bei FANUC hat man von Anfang an an VELUM geglaubt, darum haben wir sie beauftragt. Bei FANUC hatte man innovative Ideen wie nirgendwo sonst, und wir haben mit vielen Roboterherstellern gesprochen. Sie haben uns sogar Roboter zum Prototypenbau zur Verfügung gestellt.«

 

»Uns hat die lange Erfahrung und Zuverlässigkeit der Roboter von FANUC überzeugt«, so Rickert. Wir haben von Anfang an gut mit den Leuten von FANUC zusammengearbeitet, alle immer professionell und freundlich, und wir hatten eigene Kontakte in Verkauf und technischem Dienst.« In den beiden komplett umschlossenen Zellen der Wäscherei Aschenbrenner werden die sauberen und trockenen Handtücher von »Bobby« und »Betty«, den beiden Robotern, zunächst getrennt. Der Greifer des FANUC M-10iD/12 Roboters wird durch maschinelles Sehen optimal in Position gebracht und aktiviert. Das Handtuch wird dann auf ein Band gelegt und zum zweiten Roboter befördert. Dort wird es von einem weiteren M-10iD/12 Roboter aufgenommen und in horizontal verfahrbare Greiferpaare auf Schienen gelegt. Die Greifer werden entgegengesetzt bewegt, um das Handtuch vor dem Falten glatt zu ziehen.

Diese bisher manuelle Aufgabe wird vom VELUM-System sehr effizient und effektiv automatisiert, der Personalmangel überwunden und Prozesskosten reduziert.

 

Verwendete FANUC Produke