Navigation zeigen

Aufgabe:
Schon seit 30 Jahren werden bei STYLE CNC Machines Dreh- und Fräs-Maschinen mit eigenem CNC-Steuerungssystem gebaut. Damit die Steuertechnik für Kunden noch attraktiver sein würde, entschied man sich, sie weiterzuentwickeln, ohne aber auf die eigene Identität oder Rückwärtskompatibilität mit bisherigen Plattformgenerationen zu verzichten.

Lösung:
FANUC wurde angesprochen, um die Basisschicht für das neueste Steuerungssystem zu liefern. Die Lösung bestand in drei Dingen: einer High-End-CNC-Plattform und dem zuverlässigen neuesten Servo-/Spindelantriebssystem der αi-B Serie von FANUC und der genialen Programmierschnittstelle von STYLE (Endschicht) mit Markendesign.

Ergebnis:
Bei STLYE sind durch die integrierten FANUC Lösungen jetzt eine optimierte Funktionalität wie etwa leichtere Maschinendiagnosen möglich. Außerdem sind die Maschinen jetzt nachhaltiger, denn der energieeffiziente FANUC Motor/Antriebskomponenten und Energierückgewinnung ermöglichen eine Rückspeisung ins Netz. Rückwärtskompatibilität ist ein weiterer Vorteil der FANUC Technologie.

Über STLYE CNC Machines

Bei STYLE werden seit 1991 die meisten CNC-Dreh- und Fräsmaschinen an Maschinenbauer, Prototyping-Werkstätten und Wartungs-/Reparaturspezialisten verkauft, also an Sonder- oder Kleinserienfabrikanten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bunschoten-Spakenburg (rund 30 km östlich von Amsterdam) kann über 350 Maschinen pro Jahr produzieren. Die über 70-köpfige Belegschaft von STYLE CNC Machines arbeitet in Büros und Vorführcentern an 15 Standorten in ganz Europa.

Alle der CNC-Drehbänke und Fräsen von STYLE CNC Machines sind mit dem genialen Steuerungssystem der Firma ausgestattet. Dieses Angebots wurden jetzt zusammen mit High-End-CNC-Technik und einem Servo-/Spindelantriebssystem der αi-B Serie von FANUC noch zuverlässiger und qualitätsvoller. Die Programmierschnittstelle von STLYE wird von der Basisschicht der FANUC Steuerung unterstützt.

Bastiaan Clement, CEO bei STYLE CNC Machines: »Dank unserer genialen Endschicht ist unser Steuerungssystem sehr leicht zu bedienen«.

Steuerungen von STYLE glänzen durch Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit. Die Plattformlösungen des Unternehmens sind für neue Maschinenführer und dank erweiterter Funktionalitäten auch für erfahrene Maschinisten gut bedienbar. Neue Maschinenführer können laut STYLE nach einer eintägigen Schulung beginnen. Dieses Versprechen ist nach Einführung von FANUC Technologie noch einfacher zu halten.

Steven de Harder, Business Development Manager bei STYLE CNC Machines: »Die Steuerungen mussten verbessert, aber unsere Identität beibehalten werden.« Jetzt haben die Steuerungen dank der Zusammenarbeit mit FANUC weiter unser Markendesign. Von den bisherigen DMC-Kartenlösungen werden außerdem alle aktuell entwickelten Funktionalitäten übernommen. Die Lösungen des Projekts sind also rückwärtskompatibel.«

FANUC wurde von STYLE beauftragt, weil es als größter CNC-Bauer weltweit bekannt ist und bewährte Lösungen anbietet.

»FANUC Motoren und Antriebe sind sehr gut abgestimmt. Das ist ein Riesenvorteil, denn so haben unsere Maschinen mehr Drehmoment und Kraft zur Verfügung«, so Harder. »Die Maschinendiagnose ist durch die FANUC Komponenten jetzt viel einfacher. Die Funktionalitäten dafür waren bereits in den FANUC Lösungen integriert. Nachhaltiger sind unser Maschinen jetzt auch, denn durch FANUC Motoren und Antriebe wird Überschussenergie von den Maschinen ins Netz rückgespeist.«

Zudem garantiert FANUC Technologie erstklassige Wartbarkeit und lebenslangen Kundenservice. Weitere Schritte mit FANCU werden aktuell bei STYLE CNC Machines geplant.

»Alle haben von Anfang an auf Augenhöhe zusammengearbeitet, es wurde offen, klar und respektvoll kommuniziert«, meint Clement abschließend.

Verwendete FANUC Produke