Naviga

Compito:
ottenere maggiore efficienza, visibilità e velocità di produzione in modo da ridurre il rischio di rottura e perdita dei metalli preziosi. La misura della qualità del prodotto è la semplificazione del monitoraggio notturno.

Soluzione:
Cyberis è il primo cliente in Svizzera di FANUC MT-LINKi per la raccolta e gestione dei dati di produzione.

Risultato:
l'identificazione delle cause dei guasti, dei tempi di inattività dei macchinari e degli altri malfunzionamenti ha consentito di fornire rapidamente soluzioni più efficienti. Il responsabile della produzione prevede un ulteriore aumento del 5% della produttività della macchina dopo un solo mese di funzionamento.


Prodotti FANUC utilizzati

CYBERIS SA è un'azienda a gestione familiare specializzata nel taglio di precisione e con sede nel cuore della regione svizzera dell'Arco del Giura. Vera e propria fucina di idee, l'azienda ha scelto di collaborare con FANUC Svizzera per diventare il primo cliente del software di raccolta dati MT-LINKi. Dopo appena un mese e mezzo di utilizzo, la prova si è conclusa con grande successo.

Per oltre 60 anni, la famiglia Bourquard ha cercato di portare l'azienda PIBOR ISO SA ai vertici del settore del taglio di precisione. Le aziende dedicate a orologeria, gioielleria, microtecnologia e tecnologia medica sono i principali clienti dell'azienda, che offre un'esperienza superiore e una gamma di macchine dotate di tecnologie all'avanguardia. All'inizio del nuovo millennio, la famiglia Bourquard decise di acquistare l'azienda Varin Décolletage della regione svizzera del Giura, che in seguito divenne CYBERIS SA. Sotto la guida di Cédric Bourquard, grazie a forti investimenti e un notevole lavoro organizzativo, CYBERIS SA ha raggiunto un livello superiore del taglio per la produzione di viti, perni, tubi e altri componenti cilindrici, rivestimenti e per il movimento degli orologi in metalli preziosi e leghe speciali. Riconosciuta dalle certificazioni RJC-COP e RJC-CoC rilasciate dal "Responsible Jewellery Council" per il senso di responsabilità sociale e ambientale e la tracciabilità dei prodotti di metallo prezioso, CYBERIS SA è un'azienda di riferimento nel suo settore. L'impresa vanta una certificazione ISO 9001:2015 e dispone di un sistema di gestione della qualità completamente integrato.

Dal 2016, sotto la guida di Christian Zanetta, l'azienda si è occupata della sostenibilità a lungo termine, effettuando continui investimenti nella tecnologia. Insieme a Patrick Frund, responsabile ICT di PIBOR ISO SA, e Gaëtan Sprunger, project manager di entrambe le aziende, i tre responsabili hanno unito le proprie energie e competenze per integrare il software di gestione dei dati di produzione MT-LINKi, progettato da FANUC e consigliato da FANUC Svizzera. Sono stati i primi ad adottare questa soluzione in Svizzera. Questa scelta si è rivelata un successo, come abbiamo visto all'inizio di dicembre 2019.


"Siamo stati conquistati dalla semplicità di MT-LINKi. Quando FANUC ha presentato il software per la gestione della raccolta dei dati di produzione MT-LINKi, la semplicità di implementazione e la facilità d'uso del prodotto hanno offerto una maggiore visibilità, efficienza e velocità alla nostra produzione", ha spiegato Christian Zanetta.

La complessità di gran parte dei software ERP o MES scoraggiava numerose PMI a causa della difficile integrazione richiesta.Il ruolo di cliente di prova del primo software MT-LINKi in Svizzera non ha scoraggiato i dirigenti della CYBERIS SA. "Il prezzo del software era conveniente (12.000 CHF per 100 macchine) e ha consentito di eseguire una prova senza rischi per l'azienda", ha confermato Patrick Frund. "L'obiettivo della CYBERIS SA è di diventare un pioniere nel campo dei metodi di produzione", ha aggiunto Christian Zanetta. Dopo l'installazione e l'utilizzo in produzione per 40 giorni, questo software di gestione dei dati comunicava con il 95% delle macchine di produzione al momento della nostra visita.

Il responsabile dell'implementazione, Gaëtan Sprunger, ha sottolineato la semplicità di installazione e implementazione del software: "Tutte le nostre macchine, o quasi, sono dotate di CNC FANUC. Ci occorreva una connessione di rete fisica dal CNC al software come sistema plug-and-play", ha spiegato. Grazie alle competenze del giovane informatico e alla facilità d'uso del sistema MT-Linki, l'implementazione non ha richiesto un corso di formazione e il supporto di FANUC Svizzera. Le uniche difficoltà erano legate al software interno per la gestione dei dati di alcune macchine, che sono state risolte in modo brillante. I dati raccolti da MT-LINKi sulle macchine utensili, sui robot e sulle altre apparecchiature a controllo numerico vengono raccolti utilizzando il protocollo FOCAS su un PC dedicato. Questi dati sono accessibili in forma grezza o usando tabelle e grafici che è possibile consultare con qualsiasi tablet o smartphone dotato di accesso autorizzato. Ciò è possibile grazie alla tecnologia legata a Internet. Nella fabbrica, uno schermo gigante informa i regolatori delle macchine del quadro industriale ottenuto raccogliendo e analizzando questi dati.

MT-LINKi sta già facendo guadagnare soldi

Dopo i convenevoli, le prime parole di Christian Zanetta, che abbiamo incontrato presso la sede della CYBERIS SA, sono state le seguenti: "Il personale ha compreso immediatamente i vantaggi offerti dall'utilizzo di MT-LINKi", ha dichiarato Christian Zanetta. "La maggiore visibilità dei rischi di rottura e perdita di materiali preziosi, la misura reale della qualità del prodotto e il monitoraggio notturno semplificato hanno convinto il team ad accettare il software", ha aggiunto. L'identificazione delle cause dei guasti, dei tempi di fermo macchina e degli altri malfunzionamenti ha consentito di ottimizzare rapidamente le soluzioni. Dopo l'implementazione del sistema, il responsabile della produzione ha calcolato un aumento del tempo di rotazione delle macchine di un ulteriore 5%. "La riduzione dei tempi di consegna ha ottenuto un impatto diretto sulla redditività della macchina. Grazie alle azioni correttive consentite dall'analisi dei dati, abbiamo ottenuto un ritorno sull'investimento concreto", ha confermato Christian Zanetta. "Inoltre, l'apertura del software MT-LINKi consentirà un collegamento efficiente con il nostro sistema ERP senza rinunciare a una notevole facilità d'uso", ha assicurato Gaëtan Sprunger. CYBERIS SA è già in grado di raccogliere e analizzare una grande quantità di dati sulle macchine, offrendo azioni correttive immediate. Alcune informazioni vengono raccolte anche per le analisi successive a lungo termine. Le attività di manutenzione predittiva trarranno vantaggio da questo aspetto, soppiantando gradualmente la manutenzione correttiva che causa costosi fermi macchina.

Controllo e sicurezza aggiuntivi: promettenti prospettive di espansione

"Il software MT-LINKi è in linea con la nostra filosofia aziendale", ha sottolineato Christian Zanetta. "Esso consente di progredire verso Industry 4.0, valorizzando le persone grazie a un software facile da assimilare per tutti". Sin dai primi giorni, i professionisti della fabbrica hanno avuto la possibilità di familiarizzare con il software. FANUC Svizzera offre una giornata di formazione per facilitare questa integrazione, che non è stata necessaria per CYBERIS SA. "Con il tempo, tutti riceveranno un importante supporto per il monitoraggio dei dati delle proprie macchine", ha dichiarato Christian Zanetta. I responsabili di questa implementazione pongono l'accento anche sulla sicurezza dei dati, che vengono protetti da una singolare trasmissione via cavo. L'investimento complessivo è stato inferiore a 20.000 CHF, tenendo conto del riciclo dei materiali e delle connessioni esistenti. "Nessun cloud, nessuna possibilità di manomissione informatica, nessun guasto alla rete, nessun blocco per l'azienda, un'installazione semplice e veloce, uno strumento efficace a un prezzo ragionevole: cosa chiedere di più per entrare nell'era 4.0?", ha concluso Christian Zanetta. "Inoltre, eseguiremo una nuova installazione, poiché prevediamo di investire in MT-LINKi anche in PIBOR ISO SA a partire dal 2022", ha annunciato Patrick Frund mentre stavamo per lasciare la struttura. Per FANUC Svizzera, questo progetto pilota con il primo cliente è stato una convalida delle qualità del software e un vero e proprio salto di qualità verso Industry 4.0. Questo era l'obiettivo degli sviluppatori.

Autore: Michel Pech

MT-LINKi è al centro delle connessioni 4.0

MT-LINKMT-LINKi è un software per PC che consente di collegare le macchine di produzione in modo da raccogliere, gestire e ottenere una serie di informazioni sulle macchine visualizzabili. Grazie al protocollo OPC-UA, il prodotto esegue la connessione dei CNC FANUC e di tutte le apparecchiature a controllo numerico gestite da altre marche di PLC e CNC, come ad esempio robot o macchine di misura. Il software prepara anche le macchine per la Internet of Things (IoT). In questo modo è possibile raccogliere le informazioni provenienti da diversi collettori e trasmettere i dati a un PC, che sarà possibile inoltrare a un tablet o smartphone in base alle autorizzazioni di accesso prestabilite. È possibile anche trasmettere i dati raccolti da MT-LINKi a un supervisore aziendale responsabile del MES o dell'ERP (Manufacturing Execution System o Enterprise Resource Planning), per tenere conto dell'analisi dei dati raccolti nel controllo della produzione. Il software MT-LINKi è accessibile dal punto di vista tecnico e finanziario. Il personale e la direzione della fabbrica lo considereranno uno strumento utile nel lavoro quotidiano di gestione e analisi dei fatti. Questo prodotto facile da implementare consente alle piccole e grandi aziende di analizzare rapidamente i dati di produzione al fine di facilitarne l'ottimizzazione nel contesto della fabbrica numerica.MP