Naviga
Attività. 
ITW era in cerca di macchine affidabili, di alta precisione e manutenzione ridotta per offrire ai clienti una consegna continua dei pezzi. 

La soluzione. 
ITW utilizza 35 presse a iniezione FANUC in produzione, che spaziano da 15 a 300 tonnellate di forza di serraggio. In futuro, anche i robot gestiranno la manutenzione delle macchine.

Risultato. 
Produzione di pezzi affidabili, precisi e accurati per soddisfare la domanda attuale e futura dei clienti di ITW.

Prodotti FANUC utilizzati

Il gruppo ITW è uno dei principali fornitori di gran parte delle case automobilistiche europee e mondiali. La divisione svedese dell'azienda fornisce gran parte dei propri prodotti a importanti marchi svedesi.

ITW Sweden è stata fondata all'inizio del millennio. L'azienda è specializzata nella produzione di pezzi in plastica stampati in modo tecnico per i produttori di automobili. L'azienda continua a operare in Svezia, producendo oltre 300 milioni di pezzi all'anno soprattutto per i clienti del settore automobilistico.

La storia di ITW Sweden risale al periodo precedente alla nascita di ITW e riguarda il lavoro di due fratelli. Nell'ultima parte del secolo scorso, i fratelli Conradsson producevano stampi di plastica nella piccola città svedese di Bredaryd, diventando rapidamente molto esperti. Producendo stampi molto tecnici, hanno intuito la possibilità di aggiungere valore alla propria offerta eseguendo i test a livello interno. Per testare gli stampi, hanno acquistato una macchina idraulica per lo stampaggio a iniezione. Sin dall'inizio occorreva migliorare il controllo del processo di stampaggio per analizzare in modo preciso le caratteristiche degli stampi prodotti.

Quindi, i fratelli hanno acquistato una macchina FANUC ROBOSHOT, che offriva un potente controllo, design completamente elettrico, ripetibilità, precisione e un'affidabilità senza precedenti grazie ad anni e anni di servizio comprovato. 

ITW Sweden ha rilevato l'attività nel 2003, installando trentacinque macchine FANUC nella sala di produzione. Quest'anno, l'azienda acquisterà altre macchine per espandere la propria capacità produttiva. Le macchine spaziano dalle 15 alle 300 tonnellate di forza di serraggio e gran parte di esse ricade nella gamma da 50-150 tonnellate. 
Håkan Lönnqvist, direttore della produzione di ITW Sweden, aggiunge: "Alcune macchine ROBOSHOT installate a Bredaryd hanno quasi 20 anni. Si guastano raramente e richiedono un'assistenza minima". Come per l'intera gamma di macchine e robot FANUC, l'elevata affidabilità e il design efficiente riducono il costo di proprietà per l'intera vita utile.

ITW Sweden gestisce circa 250 stampi con 35 macchine in produzione, richiedendo la presenza di ricambi diversi per un certo periodo, in modo da garantire la consegna continua ai clienti e la produzione di altri pezzi sulla stessa macchina.  La possibilità di cambiare rapidamente stampi e impostazioni consente di gestire la produzione a lotti di ITW Sweden. 

Håkan aggiunge: "La soluzione FANUC consente di cambiare uno stampo, caricare il file di configurazione e confermare la correttezza dei pezzi eseguendo pochi test, in modo da rispettare i programmi di produzione".

I pezzi prodotti dalla ITW variano in base alla macchina e presentano un peso medio di pochi grammi, elemento in cui FANUC ROBOSHOT offre un netto vantaggio rispetto alla concorrenza. La funzione di dosaggio preciso di FANUC migliora la stabilità del processo misurata direttamente attraverso il peso del pezzo. La funzione di "dosaggio preciso" consente di chiudere la valvola a vite prima dell'iniezione, operazione possibile solo con il controllo ad alta velocità e il monitoraggio del processo di iniezione offerti da FANUC. 

Il CNC FANUC e il sistema di servoazionamento di ROBOSHOT offrono un'elevata accelerazione, ripetibilità delle velocità di iniezione e precisione di movimento per le presse a iniezione, proponendosi come la macchina ideale per la produzione di grandi lotti di piccole parti tecniche dotate di una qualità garantita al 100%. 

Håkan commenta: "L'affidabilità, precisione e facilità d'uso di FANUC ROBOSHOT consentono di rispettare i nostri rigorosi programmi di produzione e monitoraggio. I vantaggi delle macchine elettriche servoazionate non sono evidenti, ma sarebbe difficile trovare un'altra macchina paragonabile alle FANUC".

Anche se ITW Sweden utilizza già l'automazione a telaio di supporto per scaricare le macchine di stampaggio a iniezione, intende sostituire alcune vecchie attrezzature e aggiungere valore alla produzione mediante l'implementazione dell'automazione a 6 assi in alcuni processi. L'uso dei robot FANUC nei processi di ispezione, assemblaggio e imballaggio è diffuso in numerosi siti europei di ITW, ma non è ancora disponibile in Svezia. 

Håkan conclude: "Il pacchetto di macchine e robotica FANUC è ideale per la collaborazione: riteniamo che l'automazione completa a 6 assi possa aumentare la nostra competitività e continuare a soddisfare le esigenze dei clienti". 

Qui sono disponibili maggiori informazioni sulla gamma di presse a iniezione FANUC ROBOSHOT.