Naviga

GROB, azienda tedesca di lavorazione meccanica leader sul mercato, introduce i controlli CNC FANUC 30i-B come standard

Obiettivo:
Ottimizzare la gamma dei centri di lavorazione rinomati a livello mondiale con l'impiego di controlli CNC FANUC di fascia alta.

Soluzione:
Integrare il potente controllo CNC FANUC serie 30i-B nei collaudati centri di lavoro di serie G. In questo modo GROB ha allargato ulteriormente la gamma di prodotti recenti. Le eccellenti opzioni dei controlli CNC FANUC consentono ai centri di lavoro di GROB di sfruttare al meglio la propria potenzialità.’

Risultato:
Aumento dell'efficienza grazie a una nuova gamma di opzioni CNC.


Facile lavorazione meccanica universale

Centri di lavoro universale per tutto il mondo

La serie G di GROB è disponibile anche con il controllo CNC di fascia alta 30i-B di FANUC

È risaputo che GROB ha ricoperto per anni un ruolo globale nelle attività di sistema nel settore automobilistico. Contemporaneamente, l'azienda, con sede a Mindelheim, Germania, si è prefissa di conquistare l'intero mercato con i propri centri di lavoro. Nel suo impianto di produzione cinese, a Dalian, vengono realizzate ad esempio le versioni asiatiche dei modelli G350 e G550 che hanno riscosso già successo nel resto del mondo. Tali centri universali vengono inoltre offerti con controlli FANUC.

Il nome GROB è sinonimo di competenza e affidabilità. Questa fama è meritata anche per i centri di lavoro universali a 5 assi presentati per la prima volta al pubblico in occasione di EMO 2007. La serie ha subito una continua evoluzione: un anno dopo il modello G350, l'azienda produttrice di macchine citata ha lanciato sul mercato la versione superiore, ovvero il modello G550, seguita da un centro di lavorazione completamente privo di sistema idraulico e dal centro di lavorazione universale a 5 assi per tornitura e fresatura G550T. In occasione di EMO 2012, è stato presentato il modello G750 che ha arricchito la gamma di macchine universali di fascia più alta prodotte dall'azienda. Anche la rete di vendita internazionale dell'azienda è in continua espansione, motivo per cui sono richieste connessioni diverse rispetto alle attività di sistema. A questo riguardo, l'Asia gioca un ruolo fondamentale. Oltre alle sedi di assistenza e di vendita a Pechino e Shanghai, nel giugno 2012 GROB ha aperto un impianto di produzione a Dalian, in cui, tra gli altri prodotti, vengono costruite le versioni asiatiche delle macchine universali.

"The reliability of the FANUC CNC and drives, touted repeatedly by customers, made it easy to decide in favour of this partner."
(Alexander Attenberger)

Contemporaneamente alla decisione di produrre macchine GA a Dalian, l'azienda ha deciso di distribuire le macchine universali con i nuovo controlli FANUC. Per evitare qualsiasi equivoco, Alexander Attenberger, responsabile del reparto internazionale per le macchine universali, ha rapidamente fatto notare che la collaborazione non è limitata alle macchine asiatiche: "Collaboriamo con FANUC dal 2000. In precedenza, il nostro lavoro coinvolgeva principalmente la nostra attività di sistema. Ora abbiamo espanso ulteriormente la collaborazione nei centri di lavoro universali. Questo significa che tutte le macchine della serie G sono disponibili con il controllo CNC FANUC. Sappiamo naturalmente che FANUC vanta una vasta presenza sul mercato asiatico ed è per questo motivo che ci aspettiamo un'accoglienza equivalente dai clienti di questi paesi, ma anche in Europa abbiamo ricevuto in passato ripetute richieste di centri di lavoro con controllo FANUC, soprattutto dai produttori a contratto.

GROB ha risposto a questa esigenza in occasione di EMO 2013 presentando il modello G350 con un controllo CNC FANUC serie 30i-B. Il motivo per cui l'azienda ha scelto il controllo di fascia alta di FANUC è sicuramente valido. Nell'ultimo progetto in settore automobilistico, questo controllo è stato estremamente soddisfacente per GROB e per questo i dirigenti dell'azienda hanno deciso di distribuire la classe di controlli dalle prestazioni più elevate nei centri di lavoro universali. Alexander Attenberger afferma: "Abbiamo raggiunto il limite assoluto nella gamma completa di funzionalità meccaniche, pertanto la scelta del miglior controllo da un unico fornitore è sicuramente logica. Si tratta in sostanza dell'interfaccia che garantisce che le prestazioni della macchina verranno completamente implementate. Il controllo CNC FANUC 30i-B include tutte le opzioni adatte allo scopo, ad esempio la scelta di una programmazione a 6 assi completa in un'unica riga di comando CN (controllo numerico), una funzione che desideriamo senz'altro offrire ai nostri clienti. L'affidabilità degli azionamenti e del controllo CNC FANUC, pubblicizzata più volte dai clienti, ha reso inoltre semplice la decisione a favore di questo partner."