Naviga

La collaborazione tra ROLLOMATIC e FANUC per offrire il meglio dell'affilatura secondo Industry 4.0

Attività:

Progettare una nuova rettificatrice di precisione con 6 assi interpolati simultaneamente, che unisca tecnologia idrostatica e motori lineari con un robot poliarticolato.

Soluzione:

Sulla base di una partnership di lunga data, Rollomatic ha scelto una soluzione completa FANUC costituita da un CNC 30i-B. L'integrazione intelligente di un robot FANUC LR Mate 200iD/7L offre un elevato grado di flessibilità e autonomia. 

Risultato: 

GrindSmart®830XW consente la lavorazione degli utensili da taglio con finitura superficiale e bordi taglienti di qualità superiore allo standard di mercato.

FANUC products used

Grazie all'espansione della gamma GrindSmart® in modo da comprendere i diametri di 32 mm, alla precisione, ai motori lineari con sistemi di guida idrostatica, all'automazione delle gamme con i robot e sistemi CNC FANUC, Rollomatic offre affilatrici dotate del massimo della qualità e capacità di produzione. Le attività in corso in Svizzera interessano l'intero settore dell'affilatura e molatura. Il produttore di affilatrici e rettificatrici ad alta precisione ROLLOMATIC ha lanciato la prima macchina CNC a 6 assi circa 26 anni fa. Sotto la guida di Jean-Marc Dick nel 1993, l'ufficio di progettazione ha collaborato con FANUC Switzerland al lancio della CNC600, una macchina rivoluzionaria per l'epoca. Da quel momento in poi, FANUC è diventato l'unico fornitore dei sistemi di controllo digitale di quest'azienda svizzera di riferimento. GrindSmart®830XW, un centro di rettifica a 6 assi che unisce i motori lineari con i sistemi di guida idrostatica, è un nuovo sviluppo tecnologico per questi due partner, un prodotto che lascia il segno nella storia della produzione e rettifica degli utensili da taglio. Questa innovazione consente a Rollomatic di entrare nel mercato degli utensili con diametri superiori a 16 mm. Insieme ai principali protagonisti di questa meravigliosa avventura, scopriamo la genesi di questa rivoluzionaria innovazione.

INFORMAZIONI SU ROLLOMATIC

Nel 1953 Francis Rollier fondò l'omonima azienda a La Neuveville, vicino a Neuchâtel, producendo utensili da taglio rotativi di alta precisione per il settore dell'orologeria. Le macchine da taglio e molatura dell'epoca non erano sufficientemente precise e Rollier decise di progettare e costruire macchinari adatti allo scopo. A partire dal 1985, insieme al figlio Michel, ha commercializzato queste macchine con il nome "Roll-o-Matic". Nel 1989, Michel Rollier, ancora amministratore delegato della società, fondò la Rollomatic SA. Le linee di rettificatrici per l'affilatura e la molatura degli utensili con controllo CNC hanno lasciato un segno tecnologico nel mondo industriale, in particolare con il centro di rettifica CNC600 a 6 assi completamente automatico. "All'epoca, in azienda c'erano circa una ventina di persone", ricorda Jean-Marc Dick. "Il supporto tecnico di un fornitore di sistemi CNC di alto livello e motori per assi è stato essenziale per questo sviluppo", sottolinea.

Una storia di persone e innovazioni

La vicinanza geografica di FANUC Switzerland, con sede a Bienne, si è rivelata vantaggiosa per favorire una stretta collaborazione. "Il desiderio di accedere ai mercati internazionali, in particolare con la creazione della filiale americana nel 1994, ci ha spinto ad assicurarci i servizi di un fornitore di portata globale come FANUC", aggiunge Damien Wunderlin, direttore marketing e vendite di Rollomatic. FANUC Switzerland è diventata ben più di un partner: il cuore e nucleo delle macchine Rollomatic. "Da quando sono entrato in FANUC Switzerland nel 1998, ho trascorso gran parte del tempo nell'ufficio di progettazione Rollomatic", afferma Claude Amsler, responsabile dell'interfaccia tecnica tra FANUC Switzerland e Rollomatic. Costruito nel 2002 dalla Rollomatic, il sito produttivo di Le Landeron, a soli venti minuti da Bienne, è molto facile da raggiungere. Grazie a un impianto di produzione snella di 12.000 m2, che impiega 350 persone provenienti da quattro continenti e costruisce 500-650 macchine all'anno, Rollomatic è il riferimento globale nel campo dell'affilatura e rettifica di alta precisione. Le macchine Rollomatic GrindSmart® sono dotate del software VirtualGrind®Proprogramming, la macchina per la rettifica cilindrica ShapeSmart® viene gestita dal software ShapeSmart®Pro e la LaserSmart®Pro è dotata dei modelli LaserSmart® per la lavorazione al laser. Questi software sono stati sviluppati da Rollomatic. Essi sono integrati in gran parte dei sistemi CNC FANUC 30i-B e 32i-B in dotazione alle diverse gamme.

L'apoteosi della precisione... 

Progettata per cicli di produzione degli utensili su piccola e grande scala con diametro di 1 - 32 mm, la GrindSmart®830XW unisce le ultime tecnologie di motorizzazione degli assi con la guida dello spostamento e le tecnologie automatizzate di caricamento di utensili e ruote. Il prodotto offre un ingombro ridotto (2.500 x 2.335 mm) e un telaio in ghisa con cinematica a 6 assi su motori lineari per gli assi X, Y e Z e motori a coppia per gli assi rotativi (A, B e C) di FANUC. Controllati da codificatori ottici con risoluzione inferiore a un milionesimo di grado, gli assi A e B dispongono di una corsa di 240°, consentendo la produzione automatica di eliche destrorse e sinistrorse. L'asse C può ruotare fino a 1.000 giri/min con la stessa risoluzione di controllo. Il sensore di misurazione integrato e gestito dal sistema CNC FANUC 30i-B il rilevamento di qualsiasi finitura su uno strumento. Il modulo software Rollomatic VirtualGrind®Pro compensa automaticamente questo aspetto correlando i movimenti dell'asse con l'asse reale dell'utensile. Anche se più costosa da installare, la guida idrostatica degli assi lineari a pressione d'olio è un componente ideale grazie alla doppia garanzia precisione e dinamica. Il sistema idrostatico compensa anche le minime inclinazioni dell'asse. Quindi, l'olio lubrificante raffreddato in questa guida garantisce una stabilità termica quasi perfetta di tutti i movimenti. Grazie al controllo di una regola assoluta con risoluzione di 0,01 µm, i motori lineari FANUC offrono movimenti molto precisi. Infine, il principio tecnologico alla base dei motori lineari consente di rispondere istantaneamente ai comandi del CNC FANUC, eliminando ogni inerzia meccanica.

 "I magneti dei motori lineari FANUC sono ben protetti e posizionati con un angolo di incidenza che offre un movimento in avanti perfettamente controllato", aggiunge Claude Amsler.

GrindSmart®830, 630 e 530 sono le prime macchine a offrire questo livello di precisione in termini di posizionamento continuo e movimento dinamico nei centri di rettifica di precisione.

...insieme al massimo dell'automazione di Industry 4.0

Al di sopra dell'asse del mandrino, il caricatore della ruota dispone di 15 posizioni dei tacchetti. Ciascun tacchetto è dotato di un sistema di lubrificazione e può contenere 3 ruote. L'autonomia di questo caricatore offre un funzionamento continuo, non monitorato e con più ruote gemelle. È possibile ottimizzare l'autonomia con l'installazione di un robot FANUC LR Mate 200iD 7L nella sezione sinistra della macchina. A partire dai vassoi precaricati nell'ambiente di lavoro, il robot alimenta automaticamente il mandrino della macchina in modo da garantirne il funzionamento notturno o nel fine settimana senza alcun controllo umano. Il sistema di presa a doppia pinza scarica l'utensile finito e carica il pezzo grezzo per la molatura in pochi secondi. Il robot e il controllo numerico comunicano tramite un sistema interamente gestito da FANUC. "830XW è dotato di un robot poliarticolato, affidabile e preciso che può disporre di un sistema di visione per la molatura delle lastre sul 630XW e l'esecuzione di compiti aggiuntivi", sottolinea Jean-Marc Dick. GrindSmart® 830XW è un prodotto intelligente, automatizzato e pronto per l'integrazione nelle officine di rettifica di precisione smart di Industry 4.0. Il calcolo del ritorno su questo investimento deve tener conto della qualità del lavoro svolto, caratterizzato dall'assenza di errori, e dell'autonomia della macchina, aspetti che ottimizzano la convenienza complessiva.

Una nuova visione per la lavorazione a macchina degli utensili da taglio

Rollomatic è uno sviluppatore di progetti industriali a lungo termine che ha progettato e costruito macchine affilatrici di nuova concezione, avvalendosi di un modello competitivo in grado di gestire diametri fino a 32 mm. La precisione geometrica e la qualità superficiale degli utensili prodotti sulle macchine GrindSmart® offrono prestazioni senza precedenti nel campo della rettifica. Il valore aggiunto offerto da questi mezzi di produzione di fascia alta agli investitori è un fattore di profitto essenziale. Grazie alla spinta verso l'innovazione e alle competenze di FANUC Switzerland, all'apertura dei CNC FANUC, alla tecnologia dei motori lineari e alla rete globale, Rollomatic sta per intraprendere nuovi progetti per la produzione di utensili da taglio ad alte prestazioni. "Negli ultimi anni, abbiamo scelto di superare assieme le sfide della robotizzazione ed estensione della gamma al fine di includere diametri più ampi", spiega Damien Wunderlin. "Dovevamo collocare questo sviluppo fra i prodotti di fascia alta, concentrandoci sul futuro del digitale dei prossimi decenni", aggiunge.

"Grazie al supporto di FANUC Switzerland e della relativa rete globale riusciremo in questo intento, superando le aspettative", conclude.