Naviga

Compito:
progettare macchine compatte e dotate di un'interfaccia uomo-macchina proprietaria e caricamento automatico di parti e utensili per i sistemi di molatura e finitura.

Soluzione: 
grazie all'apertura dell'interfaccia Fanuc Pictures, il reparto ricerca e sviluppo del gruppo ha sviluppato le HMI (Human Machine Interface) RECO e BULA, mentre i robot articolati Fanuc LR Mate hanno consentito di creare una piattaforma di carico.

Risultato: 
la nuova macchina Recomatic CT501, dotata di piattaforma di carico automatico di pezzi e utensili e robot Fanuc LR Mate articolato per i sistemi di molatura e finitura.

In molti settori, la finitura superficiale è una garanzia di qualità. In questo senso, Recomatic Group è uno dei principali specialisti svizzeri. FANUC Switzerland è orgogliosa di supportare Recomatic nello sviluppo tecnologico e internazionale delle macchine a controllo numerico e della robotica.

Motori compatti e apertura dei comandi 

L'acquisizione di Bula Technologie ha permesso a Recomatic Group di accedere ai mercati europei della finitura superficiale, oltre ai settori automobilistico, aerospaziale, medico o della pelletteria di alta gamma in cui era già attiva. Recomatic conserva ancora una specializzazione nei settori orologeria, lusso e medicina, cercando di espandere i propri servizi a livello internazionale. Rettifica, lucidatura, satinatura, sbavatura, snocciolamento, molatura e cardatura sono le parole chiave che indicano le prestazioni delle 17 macchine della gamma BULA e RECO. Entro la fine del 2019, tutte le macchine CNC saranno dotate di cinematica e controllo assi di FANUC. Molti di esse includeranno anche i robot del marchio giapponese. La partnership tra Recomatic e FANUC ha avuto inizio nel 2006 e ha gradualmente sviluppato la potenza attuale.

"Quando FANUC ci ha fornito motori del mandrino più piccoli e interfacce aperte, abbiamo progettato macchine più compatte e interfacce uomo-macchina proprietarie", spiega Christophe Rérat nella sua dichiarazione di apertura.


Grazie all'apertura dell'interfaccia di FANUC Pictures, il reparto ricerca e sviluppo del gruppo ha sviluppato le interfacce uomo-macchina (HMI) RECO e HMI BULA. Le librerie Focas di FANUC consentono ai progettisti delle macchine di accedere ai livelli inserendo le proprie modifiche. In questo modo, la creazione delle curve tramite punti diventa un processo facile per l'utente. La macchina CNC FANUC può interfacciarsi con l'HMI del produttore sullo schermo. L'impostazione della macchina BULA o RECO può accedere direttamente alle applicazioni grafiche aziendali definite dal tecnico specializzato Recomatic. "Da tempo desideravamo una partnership con FANUC grazie all'affidabilità delle loro apparecchiature e qualità dell'assistenza internazionale", afferma Christophe Rérat. "Circa dieci anni fa, quando abbiamo eseguito una valutazione completa della compattezza dei motori e dell'apertura dei comandi, questo aspetto ci ha spinto a creare questa partnership", sottolinea.

Un team di specialisti altamente qualificati assembla e verifica le tecnologie di sbavatura superficiale, molatura, lucidatura e di altro tipo di RECO e BULA.

La nuova macchina dotata di piattaforma Recomatic CT501 consente di caricare automaticamente parti e utensili ed è dotata di un robot multifunzione FANUC LR Mate per alimentare i sistemi di molatura e finitura.

Robot compatti e connessione con il CNC

Bula Technology è un pioniere della lucidatura robotica delle forme più complesse. Recomatic Group intende acquisire questa competenza per ottenere coerenza tecnologica tra le due gamme e raggiungere i massimi livelli di Industry 4.0. I robot multifunzione FANUC LR Mate (4 kg di carico utile) dispongono già di una piattaforma in grado di caricare automaticamente parti e utensili nei sistemi di molatura e finitura. "Ai robot vengono richieste sempre operazioni aggiuntive", afferma Stéphane Gisiger, rappresentante tecnico commerciale di Recomatic Group, durante la nostra visita alle officine. Grazie alla semplicità del controllo intuitivo, la formazione necessaria per utilizzare un robot FANUC è molto ridotta. Secondo i nostri rappresentanti, sono sufficienti due giorni di corso al massimo. I robot collaborativi FANUC della serie CR-4 iA possono lavorare in totale sicurezza a fianco delle persone. Così come per LR Mate, la connettività con le macchine CNC FANUC è impeccabile. "Tuttavia, se i clienti desiderano un robot di un'altra marca, FANUC Pictures può connettersi alla macchina CNC FANUC senza problemi", spiega Christophe Rérat. Ciascuna macchina Recomatic Group corrisponde a un progetto industriale adattato alle esigenze del cliente.

Questo studio viene condotto insieme al tecnico applicativo FANUC incaricato del monitoraggio da parte del produttore. Ad esempio, sulle macchine Bula POLIGO, ciascun controllo numerico viene definito in base al numero di mandrini. Pertanto, il budget della macchina viene determinato in base alla complessità richiesta. "Anche le impostazioni del motore vengono rifinite per ciascuna macchina grazie al tecnico applicativo di FANUC", sottolinea Stéphane Gisiger. I sistemi di carico vengono definiti in base all'autonomia e al grado di flessibilità richiesti. I caricatori progettati dalla Recomatic possono comprendere caratteristiche come robotica, visione artificiale, prelievo di contenitori e pallettizzatori secondo necessità. "Offriamo le basi meccaniche, la robustezza e precisione delle nostre macchine", afferma Christophe Rérat.

"La sinergia con FANUC offre alle aziende e ai mercati di tutto il mondo aspetti come flessibilità, redditività e adattabilità", conclude. Grazie al duplice servizio fornito da Recomatic Group e FANUC, questa partnership è una soluzione perfetta per l'investitore finale.

Soluzioni FANUC per i controlli dei robot

Il mini robot flessibile FANUC LR Mate 200iD/4SH, presente su alcune macchine Recomatic, offre uno sbraccio di 550 mm e un polso robotico ad alta velocità. Questa versione ultracompatta a 5 assi con braccio corto è ideale per gli spazi di lavoro ristretti e le macchine compatte. Molto facile da integrare, questo modello è dotato di un elevato numero di opzioni, fra cui funzionalità intelligenti come ad esempio visione e controllo della forza, pacchetti di applicazioni specifici e protezione IP69K completa. Il controllo di FANUC 31i B5 viene utilizzato su alcune macchine BULA e RECO, offre numerosi assi e consente anche la gestione del robot. Esso permette il controllo di 26 assi, compresi i 6 del mandrino, tramite 4 canali. È possibile controllare al massimo 5 assi contemporaneamente. FANUC offre anche il versatile controllo numerico di Power Motion iA, adatto ai movimenti grazie al rapido tempo di risposta. Grazie al supporto di fino a 32 assi e 4 canali, questa soluzione è ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali. È una soluzione alternativa al PLC, che offre maggiore versatilità, richiede un minore investimento e possiede tutte le caratteristiche aggiuntive di una macchina a controllo numerico. Power Motion iA è facile da usare e programmare per chiunque conosca i CNC.

Informazioni sulla RECOMATIC

Il tecnico dell'applicazione dimostra l'utilità e la facilità di accesso alle applicazioni grafiche aziendali sviluppate dai tecnici Recomatic Group sui CNC serie 31i B5 di una lucidatrice BULA POLIGO B11.

Un breve riassunto: Recomatic Group nasce nelle montagne del Giura svizzero occupandosi di finiture superficiali. Nel 1962, i cugini Charles e Martin Rérat fondarono la Recomatic a Fahy, stabilendosi quattro anni dopo a Courtedoux. L'azienda continua a sostenere i mercati regionali dell'orologeria e dei beni di lusso, cercando sempre di ottenere finiture perfette. Nel 2002, Christophe e Philippe Rérat hanno assunto la direzione dell'azienda, guidandola verso l'attuale crescita.

L'acquisizione di Bula Technologie nel 2008, specialista in lucidatrici automatiche, ha espanso Recomatic Group creando una nuova ragione sociale, ufficializzata nel 2015. Dopo sette espansioni, lo stabilimento raggiungerà 9.000 m2 entro la fine del 2020, impiegando circa 100 persone. Recomatic Group è il punto di riferimento per la produzione delle macchine per la finitura superficiale in Svizzera e intende conquistare i mercati europei e mondiali grazie alle soluzioni automatizzate per Industry 4.0. FANUC Switzerland è il partner del gruppo, che produce macchine a controllo numerico all'avanguardia, motori dei mandrini e robotomacchine, sostenendo fedelmente questa crescita.