Naviga

L'attività
L'azienda doveva utilizzare l'automazione per il posizionamento delle bottiglie di plastica stampate a iniezione in vassoi contenenti cavità specifiche, in modo da mantenere ciascuna parte separata dalle altre. Inoltre, il cliente doveva collocare un foglio di schiuma tra i vassoi impilati, garantendo la separazione netta tra i pezzi presenti in un vassoio e il fondo del vassoio posto immediatamente più in alto. Normalmente, questo lavoro viene svolto a mano.

La soluzione
Per risolvere il problema, l'azienda svizzera Roth Technik ha fornito due robot FANUC. Il primo era un modello M-10iD/10L con portata massima di 10 kg e il secondo un SR-6iA a quattro assi con carico utile di 6 kg.

Il risultato
La soluzione ha consentito alla Kunstoff-Packungen di gestire in modo autonomo la linea di produzione, ottenendo un funzionamento automatizzato per almeno 8 ore a piena velocità e tempi di ciclo di 0,8 secondi. L'ingombro ridotto della soluzione ha offerto un notevole risparmio di spazio.

Informazioni sulla Kunstoff-Packungen AG

La Kunstoff-Packungen vanta una storia lunga e prestigiosa. Fondata nel 1894 a Kreuzlingen, in Svizzera, è gestita dal proprietario e vanta oltre 90 dipendenti e 72 macchine per la lavorazione della plastica. L'azienda si occupa di soluzioni di imballaggio specifiche per i clienti e produce contenitori in plastica a corpo cavo, bottiglie e tubi flessibili con una gamma volumetrica che spazia da 5 a 1500 millilitri. I clienti della Kunstoff-Packungen appartengono principalmente al settore farmaceutico, cosmetico, alimentare e chimico-tecnico. L'azienda rifornisce clienti di tutto il mondo e rispetta le specifiche delle camere bianche di classe 7 ISO.

I robot FANUC presso la Kunstoff-Packungen AG

I produttori di tutto il mondo devono far fronte alla carenza di manodopera qualificata. Quale azienda incentrata sull'eccellenza, la Kunstoff-Packungen cerca sempre di migliorare il livello della propria automazione. Marcel Fetzer, responsabile del settore tecnologico dell'azienda, ha descritto l'applicazione scelta per l'automazione robotica.

"Un cliente ci ha chiesto di posizionare le cavità dei pezzi in modo separato nelle scatole e fissarle con un foglio intermedio posto dopo ciascuno strato. Abbiamo cercato di automatizzare questa operazione di solito eseguita a mano. Dovevamo usare il sistema per gli stampi di piccole e grandi dimensioni e abbiamo iniziato a cercare i fornitori adatti allo scopo.

 

 

Markus Roth, proprietario della Roth Technik GmbH, ha descritto la soluzione:

"Abbiamo implementato una soluzione di confezionamento ad alta velocità dotata di due robot FANUC, che prendono in consegna le bottiglie dalla macchina di soffiaggio a iniezione. Otteniamo un tempo di ciclo minimo dei pezzi di fino a 0,8 secondi. I pezzi vengono depositati in cavità separate, ottenendo un vantaggio qualitativo molto importante per il cliente. Inoltre, i dati di produzione vengono memorizzati su un chip RFID, che li trasferisce automaticamente al sistema di etichettatura in modo da ridurre al minimo la percentuale degli errori. Grazie all'utilizzo di due robot FANUC, abbiamo ottenuto la massima flessibilità per i diversi tipi di prodotti e processi.

Per migliorare l'efficienza dell'automazione, i tecnici della Roth Technik hanno utilizzato una pinza a doppio uso, che consente al robot di gestire diverse bottiglie di plastica alla volta e posizionare il sottile foglio di schiuma secondo necessità. Marcel Fetzer non nasconde una forte soddisfazione per i risultati ottenuti:

"La linea di confezionamento, dotata di due robot, consente di gestire la linea di produzione in modo autonomo. Il progetto è stato realizzato da Roth Technik e FANUC e ci ha spinto a ordinare altri due sistemi da usare in un altro settore."

I prodotti FANUC utilizzati per la Kunstoff-Packungen